This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ27Z746EVM-047: 无法正常给电芯充放电

Part Number: BQ27Z746EVM-047
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746

您好,

我想用评估板给电芯做Golden Learning。

在未使能MOS管时,在充放电测试模式下,可以通过BQ27Z746评估板给电芯正常充放电,但无法正常Golden Learning。

发送FET_EN指令,使能MOS管后,会直接触发XCHGXDSG标志位,无法继续给电芯充放电。

按压唤醒开关时,PACK+PACK-之间会短暂获得与BAT+BAT-(电芯两端)相同的电压,一旦松掉开关,又会重新没有电压。

也就是只要使能了FET,无论是否按压唤醒开关,都无法充放电。

电芯用的是samsung 18650 25R。

疑问:这种情况是触发了电量计的保护功能还是充放电管周边电路已经损坏?如果是触发保护的话,如何解除?

谢谢!

  • 您好,看到您的电压2.7V左右,是不是这个原因造成XCHG和XDSG,您将cell电压恢复到正常值再reset试一下。

  • Hi, Star.

    电芯充满电之后,使能FET,依旧触发XCHGXDSG,如图1、2变化。

     

    另外给按照图3 Golden Learning步骤给电芯充电,第一步没有问题,

    但是第二步满电的时候满充Flag FC始终没有置位,

    此时充电电流已经小于设置的充电截止电流了,如图4所示

    图1

    图2

    图3

    图4

  • 您好,请确认是不是进入CTOS保护。请参考TRM 4.3.11 Fast Charge Timeout Protection

  • Hi, Star.

    未触发CTOS保护的时候,只要使能FET,就会触发XCHGXDSG,无法充放电。

  • 您好,能将这个过程的log数据发过来看一下吗?

  • Wed Aug 30 17:01:24 CST 2023
    
    Device Version Info = 1746_0_01
    BQZ Device Name = bq27z746
    BQZ Firmware Version = 0_01
    
    
    Sample,DateTime,ElapsedTime,ManufAccess,@Rate(@),@TimeEmpty,Temperature,Voltage,Current,AvgCurr,AvgPow,RSOC,RemCap,FullChgCap,RunTimeEmty,AvgTimeFull,MaxLoadCurrent,MaxLoadTimeEmty,VoltHiSet,VoltHiClear,VoltLoSet,VoltLoClear,TempHiSet,TempHiClear,TempLoSet,TempLoClear,SOCDeltaSet,BTPDsgSet,BTPChgSet,IntStatus,ChgCurr,ChgVolt,QmaxCC,TermV,BattStat,CycleCnt,SoH,OpStatA,OpStatB,TempRange,ChgStat,GaugeStat,ITStat,MfgStat,BattSenseOutput,BattSenseStatus,SafetyAlert 1,SafetyAlert 2,SafetyStat 1,SafetyStat 2,Elapsed Time,PackPinV,CellVolt,CellCurr,CellPower,IntTemp,TS1Temp,TS1Temp,CellTemp,FETTemp,Cell1RawV,CellRawI,FltRemQ,FltRemE,FltFullChgQ,FltFullChgE,TrueRemQ,TrueRemE,InitialQ,InitialE,TrueFullChgQ,TrueFullChgE,T_sim,T_ambient,RaScale1,CompRes1,PackGrid,LStatus,CellGrid1,StateTime,DOD0_1,DOD0 Passed Q,DOD0 Passed E,DOD0 Time,DODEOC_1,QMax1,QMaxDOD0_1,QMaxPassedQ,QMaxTime,Tk,Ta,RawDOD_1,SOH_FC_Q,SOH_FC_E,LogRowTime(ms),LogStatus
    1,2023-08-30 17:01:28,4.003,0x0054,0,65535,26.4,3891,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,4004,4400,0,2500,0x00C0,0,97,0x8186,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x002E,0x60,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6631,3887,3891,0,0,26.0,26.4,-273.2,26.4,-273.2,3891,3,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.4,1000,0,0,5,0,2234,5103,-28,-11,10,0,2614,5103,-28,10,2.0,1000,4832,2426,882,1013,SUCCESS
    2,2023-08-30 17:01:32,8.010,0x0054,0,65535,26.4,3891,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,4004,4400,0,2500,0x00C0,0,97,0x8186,0x0440,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x002E,0x60,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6635,3887,3890,0,0,26.2,26.3,-273.2,26.3,-273.2,3890,0,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.4,1000,0,0,5,0,2238,5103,-28,-11,10,0,2614,5103,-28,10,2.0,1000,4832,2426,882,1068,SUCCESS
    3,2023-08-30 17:01:36,12.025,0x0054,0,65535,26.3,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,4004,4400,0,2500,0x00C0,0,97,0x8186,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x002E,0x60,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6639,3887,3890,0,0,26.2,26.3,-273.2,26.3,-273.2,3890,0,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.3,1000,0,0,5,0,2242,5103,-28,-11,10,0,2614,5103,-28,10,2.0,1000,4832,2426,882,1022,SUCCESS
    4,2023-08-30 17:01:40,16.034,0x0054,0,65535,26.3,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,4004,4400,0,2500,0x00C0,0,97,0x8186,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x002E,0x60,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6643,3887,3890,0,0,26.1,26.3,-273.2,26.3,-273.2,3890,0,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.3,1000,0,0,5,0,2246,5103,-28,-11,10,0,2614,5103,-28,10,2.0,1000,4832,2426,882,1028,SUCCESS
    5,2023-08-30 17:01:44,20.048,0x0054,0,65535,26.3,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,4004,4400,0,2500,0x00C0,0,97,0x8186,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x002E,0x60,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6647,3888,3890,0,0,26.0,26.3,-273.2,26.3,-273.2,3890,-6,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.3,1000,0,0,5,0,2250,5103,-28,-11,10,0,2614,5103,-28,10,2.0,1000,4832,2426,882,1030,SUCCESS
    6,2023-08-30 17:01:48,24.052,0x0054,0,65535,26.4,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,4004,4400,0,2500,0x00C0,0,97,0x8186,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x002E,0x60,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6651,3888,3890,0,0,26.0,26.4,-273.2,26.4,-273.2,3890,-3,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.4,1000,0,0,5,0,2254,5103,-28,-11,10,0,2614,5103,-28,10,2.0,1000,4832,2426,882,1041,SUCCESS
    7,2023-08-30 17:01:52,28.067,0x0054,0,65535,26.4,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,4004,4400,0,2500,0x00C0,0,97,0x8186,0x0440,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x002E,0x60,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6655,3887,3890,0,0,26.0,26.3,-273.2,26.3,-273.2,3890,-3,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.4,1000,0,0,5,0,2258,5103,-28,-11,10,0,2614,5103,-28,10,2.0,1000,4832,2426,882,1026,SUCCESS
    8,2023-08-30 17:01:56,32.077,0x0054,0,65535,26.3,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,4004,4400,0,2500,0x00C0,0,97,0x8186,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x002E,0x60,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6659,3887,3890,0,0,26.0,26.3,-273.2,26.3,-273.2,3890,-3,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.3,1000,0,0,5,0,2262,5103,-28,-11,10,0,2614,5103,-28,10,2.0,1000,4832,2426,882,1048,SUCCESS
    9,2023-08-30 17:02:00,36.081,0x0054,0,65535,26.4,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,4004,4400,0,2500,0x00C0,0,97,0x8186,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x002E,0x60,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6663,3888,3890,0,0,26.1,26.4,-273.2,26.4,-273.2,3890,-3,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.4,1000,0,0,5,0,2266,5103,-28,-11,10,0,2614,5103,-28,10,2.0,1000,4832,2426,882,1030,SUCCESS
    10,2023-08-30 17:02:05,40.093,0x0054,0,65535,26.4,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,4004,4400,0,2500,0x00C0,0,97,0x8186,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x002E,0x60,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6667,3888,3890,0,0,26.0,26.4,-273.2,26.4,-273.2,3890,0,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.4,1000,0,0,5,0,2270,5103,-28,-11,10,0,2614,5103,-28,10,2.0,1000,4832,2426,882,999,SUCCESS
    11,2023-08-30 17:02:09,44.102,0x0054,0,65535,26.4,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,4004,4400,0,2500,0x00C0,0,97,0x8186,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x002E,0x60,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6671,3886,3890,0,0,26.1,26.4,-273.2,26.4,-273.2,3890,-6,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.4,1000,0,0,5,0,2274,5103,-28,-11,10,0,2614,5103,-28,10,2.0,1000,4832,2426,882,1071,SUCCESS
    12,2023-08-30 17:02:13,48.116,0x0054,0,65535,26.4,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,4004,4400,0,2500,0x00C0,0,97,0x8186,0x0440,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x002E,0x60,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6675,3887,3890,0,0,26.1,26.4,-273.2,26.4,-273.2,3890,-3,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.4,1000,0,0,5,0,2278,5103,-28,-11,10,0,2614,5103,-28,10,2.0,1000,4832,2426,882,1055,SUCCESS
    13,2023-08-30 17:02:17,52.124,0x0054,0,65535,26.4,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,4004,4400,0,2500,0x00C0,0,97,0x8186,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x002E,0x60,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6679,3887,3890,0,0,26.1,26.4,-273.2,26.4,-273.2,3890,-3,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.4,1000,0,0,5,0,2282,5103,-28,-11,10,0,2614,5103,-28,10,2.0,1000,4832,2426,882,1018,SUCCESS
    14,2023-08-30 17:02:21,56.132,0x0054,0,65535,26.4,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,4004,4400,0,2500,0x00C0,0,97,0x8186,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x002E,0x60,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6683,3888,3890,0,0,26.2,26.4,-273.2,26.4,-273.2,3890,0,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.4,1000,0,0,5,0,2286,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1026,SUCCESS
    15,2023-08-30 17:02:25,60.133,0x0054,0,65535,26.4,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,0,0,0,2500,0x00C0,0,97,0xE180,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x0038,0x00,0x04,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6687,3886,3890,0,0,26.2,26.4,-273.2,26.4,-273.2,3890,-3,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.4,1000,0,0,5,0,2290,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1040,SUCCESS
    16,2023-08-30 17:02:29,64.146,0x0054,0,65535,26.5,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,0,0,0,2500,0x00C0,0,97,0xE180,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x0038,0x00,0x04,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6691,678,3890,0,0,26.1,26.5,-273.2,26.5,-273.2,3890,-3,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.5,1000,0,0,5,0,2294,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1014,SUCCESS
    17,2023-08-30 17:02:33,68.153,0x0054,0,65535,26.5,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,0,0,0,2500,0x00C0,0,97,0xE180,0x0440,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x0038,0x00,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6695,26,3890,0,0,26.1,26.5,-273.2,26.5,-273.2,3890,-3,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.5,1000,0,0,5,0,2298,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1007,SUCCESS
    18,2023-08-30 17:02:37,72.165,0x0054,0,65535,26.5,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,0,0,0,2500,0x00C0,0,97,0xE180,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x0038,0x00,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6699,26,3890,0,0,26.1,26.5,-273.2,26.5,-273.2,3890,-3,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.5,1000,0,0,5,0,2302,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1037,SUCCESS
    19,2023-08-30 17:02:41,76.173,0x0054,0,65535,26.5,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,0,0,0,2500,0x00C0,0,97,0xE180,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x0038,0x00,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6703,1,3890,0,0,26.1,26.5,-273.2,26.5,-273.2,3890,0,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.5,1000,0,0,5,0,2306,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,998,SUCCESS
    20,2023-08-30 17:02:45,80.174,0x0054,0,65535,26.5,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,0,0,0,2500,0x00C0,0,97,0xE180,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x0038,0x00,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6707,0,3890,0,0,26.1,26.5,-273.2,26.5,-273.2,3890,-6,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.5,1000,0,0,5,0,2310,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1012,SUCCESS
    21,2023-08-30 17:02:49,84.181,0x0054,0,65535,26.4,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,0,0,0,2500,0x00C0,0,97,0xE180,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x0038,0x00,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6711,0,3890,0,0,26.1,26.4,-273.2,26.4,-273.2,3890,3,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.4,1000,0,0,5,0,2314,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1038,SUCCESS
    22,2023-08-30 17:02:53,88.193,0x0054,0,65535,26.4,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,0,0,0,2500,0x00C0,0,97,0xE180,0x0440,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x0038,0x00,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6715,0,3890,0,0,26.0,26.4,-273.2,26.4,-273.2,3890,-6,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.4,1000,0,0,5,0,2318,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1025,SUCCESS
    23,2023-08-30 17:02:57,92.193,0x0054,0,65535,26.4,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,0,0,0,2500,0x00C0,0,97,0xE180,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x0038,0x00,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6719,0,3890,0,0,26.0,26.4,-273.2,26.4,-273.2,3890,-6,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.4,1000,0,0,5,0,2322,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1026,SUCCESS
    24,2023-08-30 17:03:01,96.197,0x0054,0,65535,26.4,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,0,0,0,2500,0x00C0,0,97,0xE180,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x0038,0x00,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6723,0,3890,0,0,26.1,26.4,-273.2,26.4,-273.2,3890,0,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.4,1000,0,0,5,0,2326,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1066,SUCCESS
    25,2023-08-30 17:03:05,100.212,0x0054,0,65535,26.4,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,0,0,0,2500,0x00C0,0,97,0xE180,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x0038,0x00,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6727,0,3890,0,0,26.1,26.4,-273.2,26.4,-273.2,3890,0,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.4,1000,0,0,5,0,2330,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1007,SUCCESS
    26,2023-08-30 17:03:09,104.221,0x0054,0,65535,26.4,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,0,0,0,2500,0x00C0,0,97,0xE180,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x0038,0x00,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6731,0,3890,0,0,26.0,26.4,-273.2,26.4,-273.2,3890,-6,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.4,1000,0,0,5,0,2334,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,982,SUCCESS
    27,2023-08-30 17:03:13,108.227,0x0054,0,65535,26.4,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,0,0,0,2500,0x00C0,0,97,0xE180,0x0440,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x0038,0x00,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6735,0,3890,0,0,26.2,26.5,-273.2,26.5,-273.2,3890,6,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.4,1000,0,0,5,0,2338,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1056,SUCCESS
    28,2023-08-30 17:03:17,112.236,0x0054,0,65535,26.5,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,0,0,0,2500,0x00C0,0,97,0xE180,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x0038,0x00,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6739,0,3890,0,0,26.2,26.5,-273.2,26.5,-273.2,3890,6,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.5,1000,0,0,5,0,2342,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1016,SUCCESS
    29,2023-08-30 17:03:21,116.239,0x0054,0,65535,26.6,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,0,0,0,2500,0x00C0,0,97,0xE180,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x0038,0x00,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6743,2825,3890,0,0,26.1,26.6,-273.2,26.6,-273.2,3890,0,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.6,1000,0,0,5,0,2346,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1011,SUCCESS
    30,2023-08-30 17:03:25,120.245,0x0054,0,65535,26.6,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,0,0,0,2500,0x00C0,0,97,0xE180,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x0038,0x00,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6747,3812,3890,0,0,26.1,26.6,-273.2,26.6,-273.2,3890,-3,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.6,1000,0,0,5,0,2350,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1052,SUCCESS
    31,2023-08-30 17:03:29,124.252,0x0054,0,65535,26.7,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,0,0,0,2500,0x00C0,0,97,0xE180,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x0038,0x00,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6751,665,3890,0,0,26.2,26.7,-273.2,26.7,-273.2,3890,-6,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.7,1000,0,0,5,0,2354,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1047,SUCCESS
    32,2023-08-30 17:03:33,128.260,0x0054,0,65535,26.7,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,0,0,0,2500,0x00C0,0,97,0xE180,0x0440,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x0038,0x00,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6755,26,3890,0,0,26.2,26.7,-273.2,26.7,-273.2,3890,0,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.7,1000,0,0,5,0,2358,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1053,SUCCESS
    
    Wed Aug 30 17:04:29 CST 2023
    
    Device Version Info = 1746_0_01
    BQZ Device Name = bq27z746
    BQZ Firmware Version = 0_01
    
    
    Sample,DateTime,ElapsedTime,ManufAccess,@Rate(@),@TimeEmpty,Temperature,Voltage,Current,AvgCurr,AvgPow,RSOC,RemCap,FullChgCap,RunTimeEmty,AvgTimeFull,MaxLoadCurrent,MaxLoadTimeEmty,VoltHiSet,VoltHiClear,VoltLoSet,VoltLoClear,TempHiSet,TempHiClear,TempLoSet,TempLoClear,SOCDeltaSet,BTPDsgSet,BTPChgSet,IntStatus,ChgCurr,ChgVolt,QmaxCC,TermV,BattStat,CycleCnt,SoH,OpStatA,OpStatB,TempRange,ChgStat,GaugeStat,ITStat,MfgStat,BattSenseOutput,BattSenseStatus,SafetyAlert 1,SafetyAlert 2,SafetyStat 1,SafetyStat 2,Elapsed Time,PackPinV,CellVolt,CellCurr,CellPower,IntTemp,TS1Temp,TS1Temp,CellTemp,FETTemp,Cell1RawV,CellRawI,FltRemQ,FltRemE,FltFullChgQ,FltFullChgE,TrueRemQ,TrueRemE,InitialQ,InitialE,TrueFullChgQ,TrueFullChgE,T_sim,T_ambient,RaScale1,CompRes1,PackGrid,LStatus,CellGrid1,StateTime,DOD0_1,DOD0 Passed Q,DOD0 Passed E,DOD0 Time,DODEOC_1,QMax1,QMaxDOD0_1,QMaxPassedQ,QMaxTime,Tk,Ta,SOH_FC_Q,SOH_FC_E,LogRowTime(ms),LogStatus
    1,2023-08-30 17:04:33,4.005,0x0054,0,65535,26.2,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,4004,4400,0,2500,0x00C0,0,97,0x8186,0x0440,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x002E,0x60,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6815,3888,3890,0,0,26.1,26.2,-273.2,26.2,-273.2,3890,-3,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.2,1000,0,0,5,0,2418,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1061,SUCCESS
    2,2023-08-30 17:04:37,8.012,0x0054,0,65535,26.2,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,4004,4400,0,2500,0x00C0,0,97,0x8186,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x002E,0x60,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6819,3888,3890,0,0,26.1,26.2,-273.2,26.2,-273.2,3890,-3,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.2,1000,0,0,5,0,2423,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1113,SUCCESS
    3,2023-08-30 17:04:41,12.014,0x0054,0,65535,26.2,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,4004,4400,0,2500,0x00C0,0,97,0x8186,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x002E,0x60,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6823,3888,3890,0,0,26.1,26.2,-273.2,26.2,-273.2,3890,0,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.2,1000,0,0,5,0,2426,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1020,SUCCESS
    4,2023-08-30 17:04:45,16.027,0x0054,0,65535,26.3,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,4004,4400,0,2500,0x00C0,0,97,0x8186,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x002E,0x60,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6827,3887,3890,0,0,26.2,26.3,-273.2,26.3,-273.2,3890,0,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.3,1000,0,0,5,0,2430,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1010,SUCCESS
    5,2023-08-30 17:04:49,20.028,0x0054,0,65535,26.3,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,4004,4400,0,2500,0x00C0,0,97,0x8186,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x002E,0x60,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6831,3887,3890,0,0,26.2,26.3,-273.2,26.3,-273.2,3890,0,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.3,1000,0,0,5,0,2434,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1040,SUCCESS
    6,2023-08-30 17:04:53,24.031,0x0054,0,65535,26.3,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,4004,4400,0,2500,0x00C0,0,97,0x8186,0x0440,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x002E,0x60,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6835,3887,3890,0,0,26.2,26.3,-273.2,26.3,-273.2,3890,0,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.3,1000,0,0,5,0,2438,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1038,SUCCESS
    7,2023-08-30 17:04:57,28.033,0x0054,0,65535,26.3,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,4004,4400,0,2500,0x00C0,0,97,0x8186,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x002E,0x60,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6839,3887,3890,0,0,26.2,26.3,-273.2,26.3,-273.2,3890,0,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.3,1000,0,0,5,0,2442,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1003,SUCCESS
    8,2023-08-30 17:05:01,32.047,0x0054,0,65535,26.3,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,4004,4400,0,2500,0x00C0,0,97,0x8186,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x002E,0x60,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6843,3888,3890,0,0,26.1,26.3,-273.2,26.3,-273.2,3890,-9,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.3,1000,0,0,5,0,2446,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1031,SUCCESS
    9,2023-08-30 17:05:05,36.062,0x0054,0,65535,26.3,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,4004,4400,0,2500,0x00C0,0,97,0x8186,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x002E,0x60,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6847,3887,3890,0,0,26.2,26.3,-273.2,26.3,-273.2,3890,0,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.3,1000,0,0,5,0,2450,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1021,SUCCESS
    10,2023-08-30 17:05:09,40.071,0x0054,0,65535,26.4,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,4004,4400,0,2500,0x00C0,0,97,0x8186,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x002E,0x60,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6851,3887,3890,0,0,26.1,26.4,-273.2,26.4,-273.2,3890,0,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.4,1000,0,0,5,0,2454,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,998,SUCCESS
    11,2023-08-30 17:05:13,44.079,0x0054,0,65535,26.4,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,0,0,0,2500,0x00C0,0,97,0xE180,0x0440,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x0038,0x00,0x04,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6855,700,3890,0,0,26.2,26.4,-273.2,26.4,-273.2,3890,-3,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.4,1000,0,0,5,0,2458,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1003,SUCCESS
    12,2023-08-30 17:05:17,48.083,0x0054,0,65535,26.4,3890,3,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,0,0,0,2500,0x00C0,0,97,0xE180,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x0038,0x00,0x04,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6859,700,3890,0,0,26.2,26.4,-273.2,26.4,-273.2,3890,-3,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.4,1000,0,0,5,0,2462,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1016,SUCCESS
    13,2023-08-30 17:05:21,52.091,0x0054,0,65535,26.4,3890,-3,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,0,0,0,2500,0x00C0,0,97,0xE180,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x0038,0x00,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6863,546,3890,-3,-1,26.2,26.4,-273.2,26.4,-273.2,3890,-3,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.4,1000,0,0,5,0,2466,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1023,SUCCESS
    14,2023-08-30 17:05:25,56.100,0x0054,0,65535,26.4,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,0,0,0,2500,0x00C0,0,97,0xE180,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x0038,0x00,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6867,21,3890,0,0,26.1,26.4,-273.2,26.4,-273.2,3890,-3,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.4,1000,0,0,5,0,2470,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1014,SUCCESS
    15,2023-08-30 17:05:29,60.106,0x0054,0,65535,26.4,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,0,0,0,2500,0x00C0,0,97,0xE180,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x0038,0x00,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6871,1,3890,0,0,26.1,26.4,-273.2,26.4,-273.2,3890,-9,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.4,1000,0,0,5,0,2474,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1038,SUCCESS
    16,2023-08-30 17:05:33,64.109,0x0054,0,65535,26.4,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,0,0,0,2500,0x00C0,0,97,0xE180,0x0440,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x0038,0x00,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6875,0,3890,0,0,26.2,26.4,-273.2,26.4,-273.2,3890,-3,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.4,1000,0,0,5,0,2478,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1051,SUCCESS
    17,2023-08-30 17:05:37,68.110,0x0054,0,65535,26.4,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,0,0,0,2500,0x00C0,0,97,0xE180,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x0038,0x00,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6879,0,3890,0,0,26.2,26.4,-273.2,26.4,-273.2,3890,-3,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.4,1000,0,0,5,0,2482,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1020,SUCCESS
    18,2023-08-30 17:05:41,72.119,0x0054,0,65535,26.4,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,0,0,0,2500,0x00C0,0,97,0xE180,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x0038,0x00,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6883,0,3890,0,0,26.2,26.4,-273.2,26.4,-273.2,3890,0,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.4,1000,0,0,5,0,2486,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1042,SUCCESS
    19,2023-08-30 17:05:45,76.123,0x0054,0,65535,26.4,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,0,0,0,2500,0x00C0,0,97,0xE180,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x0038,0x00,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6887,0,3890,0,0,26.1,26.4,-273.2,26.4,-273.2,3890,3,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.4,1000,0,0,5,0,2490,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1069,SUCCESS
    20,2023-08-30 17:05:49,80.130,0x0054,0,65535,26.6,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,0,0,0,2500,0x00C0,0,97,0xE180,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x0038,0x00,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6891,575,3890,0,0,26.2,26.6,-273.2,26.6,-273.2,3890,-3,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.6,1000,0,0,5,0,2494,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1014,SUCCESS
    21,2023-08-30 17:05:53,84.136,0x0054,0,65535,26.6,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,0,0,0,2500,0x00C0,0,97,0xE180,0x0440,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x0038,0x00,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6895,3723,3889,0,0,26.3,26.7,-273.2,26.7,-273.2,3889,-3,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.6,1000,0,0,5,0,2498,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1010,SUCCESS
    22,2023-08-30 17:05:57,88.142,0x0054,0,65535,26.7,3889,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,0,0,0,2500,0x00C0,0,97,0xE180,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x0038,0x00,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6899,3723,3889,0,0,26.3,26.7,-273.2,26.7,-273.2,3889,-3,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.7,1000,0,0,5,0,2502,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1019,SUCCESS
    23,2023-08-30 17:06:01,92.145,0x0054,0,65535,26.6,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,0,0,0,2500,0x00C0,0,97,0xE180,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x0038,0x00,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6903,670,3890,0,0,26.3,26.6,-273.2,26.6,-273.2,3890,-6,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.6,1000,0,0,5,0,2506,5103,-28,-11,11,0,2614,5103,-28,11,2.0,1000,4832,2426,882,1031,SUCCESS
    24,2023-08-30 17:06:06,96.158,0x0054,0,65535,26.6,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,0,0,0,2500,0x00C0,0,97,0xE180,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x0038,0x00,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6907,26,3890,0,0,26.3,26.6,-273.2,26.6,-273.2,3890,-3,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.6,1000,0,0,5,0,2510,5103,-28,-11,12,0,2614,5103,-28,12,2.0,1000,4832,2426,882,1020,SUCCESS
    25,2023-08-30 17:06:10,100.171,0x0054,0,65535,26.6,3890,0,0,0,69,1730,2513,65535,65535,-3000,35,4500,4400,2500,2600,60,55,0,5,1,150,175,0x10,0,0,0,2500,0x00C0,0,97,0xE180,0x0040,0x10,0x0004,0x40,0x2819,0x0038,0x00,0x00,0x0000,0x0000,0x0000,0x0000,6911,1,3890,0,0,26.3,26.6,-273.2,26.6,-273.2,3890,0,1730,605,2513,919,1728,605,814,325,2514,919,26.3,26.6,1000,0,0,5,0,2514,5103,-28,-11,12,0,2614,5103,-28,12,2.0,1000,4832,2426,882,1021,SUCCESS
    

  • 您好,正在询问更了解这款芯片的TI工程师,稍后回复。

  • 请问那边工程师有回复吗?

  • 您好,我没有看到任何明显的原因导致这种情况发生。POR 后此问题是否仍然存在?是否尝试过使用 .SREC 文件重新烧录固件?

  • 重新烧录固件后OK了,可以正常控制FET,非常感谢!