楼主Bin Xu1 想使用LM25118设计一款DC-DC电源,但是对其功能以及如何典型的应用电路使用不太明白,故发帖求助:手册23页 figure18 LM25118 12V 3A 典型应用原理图中D1 MBRD1035:原理图上两个齐纳管对接,但是我从网上查的安森美MBRD1035CTLG的文档里是肖特基的,vishay也有也是肖特基的,怎么回事?D4 VB0100C:我找不到对应的型号,请问是哪家生产的什么型号。L1 10uH电感:推荐用什么型号?表面贴的就可以吧?IDCS-7328可以吗?
帖子链接如下所示:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/6941.aspx

对于楼主的这个问题,TI FAE:Leon Liang 给出了解答:第一个问题:这个不是齐纳管对接,它是BUCK-BOOST拓扑结构里的续流管。也就是你所看到的肖特基管。图上所示只是原理图画法不同。第二个问题:这个原理图上漏了一个数字,完整型号是VB40100C,Vishay 和General Semiconductor都有这个型号第三个问题型号为线艺的SER2915H-103KL Coilcraft,表面贴可以。这里要注意选择合适的饱和电流电感,LM25118如果工作在BUCK-BOOST模式下的峰值电流会比输出电流值大很多。
TI技术人员Martin Ma1 也给出了回答:MBRD1035是肖特基,原理图和习惯用法标示略有不同,低压场合使用肖特基比较多,其电压导通压降小。
D4 可参考VB40100CL1电感:需要满足感量和饱和电流的要求,DEMO电感型号是SER2814H-103

以上就是关于LM25118 12V 3A 典型应用问题的解答,我们可以好好学习一下。
那么 LM25118 究竟是一款什么样子的芯片呢?我们改如何正确的使用LM25118 来设计LED电源呢。这些都是我们在设计中需要学习的问题,下面我们就一起去学习一下LM25118 这款芯片的详细功能,如下图所示,是LM25118 的封装结构图:

关于LM25118的封装,其实就是很简单的SSOP 20PIN的结构,整体的设计还是比较简洁的,下面我们来看看LM25118的的输入输出参数,如下图所示:
如上图所示,我们可以看到LM25118 的输入电压范围是从3V到42V,输出最大电流为4A,输出电压范围从1.23V到38V,典型的控制拓扑结构就是BUCK-BOOST,也就是说,LM3444是可以实现升降压设计的。这个对我们的设计就简单多了,
对于LM25118 的驱动能力,我们也需要了解一下。以便于选择合适的MOSFET,如下图所示,下管的驱动能力:
下面我们再看看LM25118 的典型的应用电路图,如下所示:
关于LM25118 的效率参数我们也可以大概了解一下趋势,如下图所示:
下面我们看看LM25118的设计中需要注意的问题,首先便是了解LM25118的BUCK工作模式,如下图所示:
再来了解LM25118的BUCK-BOOST工作模式,如下图所示:
下面我们再来了解LM25118的关于输出功率电感的设计问题,可以参考下面的公式,如下图所示:
下面我们再来了解LM25118的关于输出电容的设计问题,主要是容量和ESR的问题,可以参考下面的公式,如下图所示:
然后就是功率二极管的设计了,主要是考虑耐压,以及VF值,效率,然后就是通流的能力了,我们可以参考上面TI技术人员的回答,也可以看看下面的介绍,如下图所示:
然后就是输入电容的选择了,主要也是从容量和ESR两个方面去考虑了,如下图所示:
我们还需要注意芯片的发热问题。也就是功耗的计算,如下图所示:
关于热阻,可以参考下面的公式:
最后就是PCB布局方面的要求了,我们可以看看TI推荐的方案,如下图所示:

以上就是关于LM25118 12V 3A 典型应用学习,以及使用LM25118设计电路需要注意的一些问题,与大家分享一下。