Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ24610
楼主BILL ZHANG 想使用BQ34Z100设计一款电池充电器的设备,但是对其功能以及如何使用不太明白,出现无法充电的问题,故发帖求助:目前正在调试BQ24610充电电路, 可是遇到了最麻烦的问题, 就是BQ24610不充电。 已经查了1周了, 没查出为什么。附件是我的电路, 我对过几个电路, 没发现我的电路有什么问题。找TI的FAE也是难, 请几天都请不动。DEMO板也没有。 感觉用TI的东西真难, 早知道如此, 当初就不选TI的方案了。好了, 我的具体现象描述如下:附件是我现在调试BQ24610时调试遇到的问题和相应的部分原理图。简单的说是充电输出电压有了, 为4.2V, 但是带负载能力不够, 插上电池IC就不工作了, 具体描述在附件的BQ24610_DEBUG.DOC中。请帮忙看看会是什么造成的。 MOSFET的能力是足够的我在BQ24600的DEMO板上验证是好的。
帖子链接如下所示:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/11399.aspx
楼主的设计电路原理图如下所示:
TI FAE: Elvin Li 解答了楼主的问题:从你提供的信息来看,charger应该是进入了保护模式,buck电路没有工作。可以直接检查芯片管脚的电压,同时看STAT1/2的输出,看有没有Fault发生。如果还不能解决,请及时找当地代理商的FAE和TI销售人员
我们看看楼主对于TI技术人员的建议的验证情况,如下图所示:你说的这些也是我怀疑的, STAT1/2都是高电平, 在插入电池前后就没变化过, 我也认为是进入了某个FAULT状态, 并且HIDRV的输出是1V左右, 正好内部有个1V的错误比较器, 我想可能是死在那个地方, 现在只有等TI的DEMO来验证了, 也没其他可以检查的地方, 其他的配置我认为都正常, ISET的设置也符合要求, ACSET的电压也正常, VREF的电压也没问题。 我现在怀疑是不是PCB或是IC本身有问题,不知道这个芯片对PCB是否要求很高, 尤其是电流检测那个地方, 我有2个过孔, 不知道会不会影响, 现在还是怀疑, 我做过实验, 把线直接跳过2个过孔, 但是还是一样没解决。
对于这个问题,TI的技术人员的解释如下:你使用的电池是不是过放的电池。当buck没有工作的时候,你测量ph的电压是1V。常规来讲,这点电压在buck没工作的时候电压应该等于电池电压。可以试试3.6v的电池,看会不会有所不同。
我们看看楼主的试验情况:我是用的3.6V电池测试, 开始的PH电源是正常的, 是BURST信号, 等插入电池充电后HIDRV和PH电压变为1V了, 我试过了很多电池, 我们是做手持机的厂商, 各种电池都有, 都试过了, 只有一插入电池充电就IC“挂了”。重新上电后PH的信号又恢复正常了。另外我这边有一个BQ24600的DEMO板, 所以的测试条件一样, BQ24600的DEMO板正常, 我的BQ24610板子就不正常, 我把我使用的所有零件全部换到BQ24600的DEMO板上, 测试都正常, 证明我使用的零件是没问题的, 现在只有2个没法确认, 1个是PCB的走线, 还有一个是IC。
如果24610的DEMO板来了, 我就可以进一步确认IC还有PCB的问题了。就这样问题肯定就出来了。如果PCB走线很严格, 那就有点难用了。希望不是这样。
经过与DEMO板的对比, 我使用的元件和我的电路都没问题, 关键在PCB走线上, 现在还没办法验证, 但是已经把问题锁定在layout上了, 我的电流SENSER走线各打了2个过孔, 也就是4个过孔, 对电流检测有非常大的影响, 目前猜测, 等改板后再测试效果, 请大家都注意这点:
对于PCB布局问题,TI技术人员的建议如下:BQ24610是很成熟的part,按照ti建议的应用来做应该不会有问题。我们一般建议客户在出PCB板之前,将schematic 和layout发送给代理商的FAE或者TI原厂的FAE确认一下。
最终楼主的问题得以确认,确实是PCB布局的问题:今天验证好了, 就是LAYOUT的问题,两个电流检测必须不能打过孔。 我的板子可以正常充电了。
以上就是对于楼主使用bq24610不能充电问题的回答。我们可以好好学习一下。
那么bq24610究竟是一款什么样子的芯片呢?我们该如何正确的使用bq24610 来设计电源呢,尤其谁PCB的布局我们需要注意什么问题呢。这些都是我们在设计中需要学习的问题,下面我们就一起去学习一下bq24610 这款芯片的详细功能,如下图所示,是bq24610 的封装结构图:
关于bq24610的封装,其实就是很简单的24PIN的结构,整体的设计非常简单,下面我们来看看bq24610的典型的应用电路图,如下所示:
下面我们来看看bq24610的布局中需要注意的问题。首先就是输入电容的布局问题,如下图所示:
输入电容的布局要求尽量的靠近开关MOSFET的供电和地,而且要求环路尽可能额短。所有的元件尽可能的放在PCB的同一面。
我们再看看IC的布局的要求,如下图所示:
很明显,IC应该放置的靠近MOSFET,使MOSFET的驱动回路尽可能的短。下面我们再看看功率器件的布局要求,如下图所示:
对于电感等功率器件的布局,还是要求环路尽可能的小,然后就是铜皮不能太大,不要使用多层并联的结构,以避免辐射干扰。功率回路如下图所示:
我们还需要注意的就是电流采样电阻的布线问题了,这个也就是楼主出问题的地方所在,我们一定更要注意,如下图所示:
具体的采样电路的布局方案,我们可以参考TI的推荐的方案,如下图所示:
还需要注意的就是输出电容的PCB布局问题,以及地线的分隔,大家可以参考下面的文档:
最后提醒大家一点的是,PCB布局的时候,注意利用PCB的铜箔结合芯片下面的热焊盘给芯片散热,如下面的资料所描述的:
以上就是关于bq24610不能充电问题的分析学习,以及使用bq24610设计电路PCB布局需要注意的一些问题,与大家分享一下。