如图所示,这个唤醒电压是在0.8到2.26之间,目前我这边遇到的情况是,pack端电压降到2.3V时将BQ76952关机,但当pack端电压降到1.4V时BQ76952又被唤醒了,后面将这个关机电压改到1.4V就可以正常关机。可是有的机器PACK端降到1.6V的时候就降不下来了需要在PACK+和PACK-之间加个电阻放电才能将PACK电压降下来,(电压降下来之后电阻去掉这个电压不会回弹),所以机器就很难进入关机状态。

BQ76952的LD和PACK引脚电路如上图所示。
想咨询一下,这个唤醒电压能否通过软件或者外部电路将其调搞一点,避免存在关不了机或误唤醒的情况存在。