Part Number: BQ20Z70-V150
Hi,
咨询一下,什么情况下,BQ20Z75的CHG和DSG会自己由高变低,自己关闭?
PACK还没有装入到设备中,只是生产完运输到客户工厂,客户在使用前发现有的PACK没有电压输出,充电也充不进去,通过返回的样机,测试发现CHG和DSG都是关闭的,但是PACK生产的时候是打开的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: BQ20Z70-V150
Hi,
咨询一下,什么情况下,BQ20Z75的CHG和DSG会自己由高变低,自己关闭?
PACK还没有装入到设备中,只是生产完运输到客户工厂,客户在使用前发现有的PACK没有电压输出,充电也充不进去,通过返回的样机,测试发现CHG和DSG都是关闭的,但是PACK生产的时候是打开的。
您好,旗标上看没有异常,max error 会增加是正常的,最后一个QMAX更新以后cyale count加1,max error会增加0.05%
Internally MaxError is incremented 0.05% for every increment of CylceCount after the last Qmax update. The displayedMaxError is incremented by 1% points