1. 选择频率和什么参数有关,还是随意
2. 电感电流纹波有经验值吗
3. LED的rD如何估算
4. 效率任意设置还有经验值
5. 我看手册上有pwm和模拟两个调光的设计,主要区别是什么
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
频率自选,一般设计在300~700kHz, 电感纹波电流为LED电流的0.2~0.4倍、
LDO的Rd见LED Datasheet, 效率你可以看看datasheet第八页图7图8,根据这个来评估。
PWM和模拟两个调光, 前者是PWM信号控制亮度,后者是电压信号控制亮度,选哪一种,你要看你的硬件条件。
Hi
主要是看你这边硬件支持怎么样的条件,例如有控制器芯片可以选择PWM调光或者DAC输出做模拟调光。如果是想做较为简单的调光,可以用滑动变阻器做模拟电压调光。