Part Number: TPS5401
Other Parts Discussed in Thread: TPS54060
IC测试无输出,电压低只有1.2V,无法给3.3V供电
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
先看一下空载是否能正常输出3.3V?
如果正常就确认一下功率电感。
如果仍然不正常,确认一下反馈电阻,如果没有问题,更换芯片看看。
HI
可能芯片已经损坏。
这个批次的芯片不良率多少(或者说多少板子中有多少异常?)
如果是芯片损坏,建议你先从波形上确认,比较正常板子和异常板子,在测试过程中启动瞬间下个各个波形,以及工作波形? 看能否找到异常。
如果没有异常,建议对芯片做开盖分析。
HI
TI判定芯片质量唯一标准是购货渠道,建议直接找TI购买。(或者你们长期合作的渠道商)。
芯片内部出现丝印错误不能判定芯片质量,而且从你良率看如果是晶圆问题不良率应该100%。
开盖后有没有发现是芯片那一部分电路烧掉了?
HI
从你上面描述看是某一个批次出现高不良(50%左右)。而另外批次没有这个问题。
开盖分析有部分电路烧掉,具体是哪一个部分或者说是芯片哪一个脚?
是直接找TI购买的吗? 上面提到的reflow温度有没有确认? (其他批次同样过reflow没有问题的话就应该是批次芯片的质量问题)