Part Number: UCC21710
在使用该保护电路时
使用两个Dhv串联在一起,forward voltage是0.8V,VDD15V,R1 11k, R2 11k, R3 1.1K, CBLK 680pF,计算出来的检测电压是6.1V,tBLK 2786.85ns。
这些配置是,经过调试选择出来的,应该在MOSFET正常工作中不会出现保护。但是使用中会在高电压700V时,出现保护。当试着去断开R2,使之失效时,OC依然会在同样的情况时出现保护。请问这个OC会很容易受到干扰或者FLT信号有其他并行错误吗?
谢谢。