Other Parts Discussed in Thread: TPS631000
项目中使用3节LR6 AA碱性电池供电,产品开机后会逐渐点亮更多的LED进行自检,在此期间,如果电池电量偏低就会出现电压被该DCDC拉的过低的情。
在电压低于TPS63001 VINA的UVLO门限时,电源会关机,于是电池电压回升,然后因VINA电压回升电源又再次启动,这个过程由于电源输出电容容量较大,此时MCU电路没有关闭,所以LED负载仍然使能,导致死循环---震荡,同时输出的3V3走低。 3V3走低影响了MCU的ADC基准电压3V,于是MCU不能可靠的检测到电池电压跌落以进入关机程序。
于是我想了个方案,在VINA的线路上串入一个顺向的LL4148,并在LL4148的阴极通过一个4k3的电阻连到3V3,用以在电池电压过低时维持VINA,从而维持3V3,以支持MCU可靠的检测电池电压过低并关闭负载LEDs和进入关机程序。实际测试中,我使用的是1k的电阻,结果看起来OK,并且还测试过用一个二极管替代这颗电阻,结果也OK,只是PCB空间有限,觉得电阻更好加进去。
请问这个方案是否允许?您对这个方案有什么看法或提醒? 另外,电源在带载运行中VINA的电流有参数范围吗?我通过压降估算下来大概300uA(远大于datasheet中列出的空载时Iq≈40uA), 所以推测4k3的阻值产生1.29V的压降,3V3 - 1.29V = 2.01V > VINA UVLO max 1.8V.
或者是否有其他建议?
非常感谢