Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, , EV2400, BQ34Z100
你好!按照你的指导,文件已经学习成功。两个充放循环后Update Status=0x06。Ra Table 的R_a0 Flag 的值为0000。请问:
1)Update Status是不是一定会更新到0X0E?如果是,请问没有更新到0X0E的问题出在哪里?
2)在烧录.srec文件后。是要使用bqStudio工具来校准电压,电流,温度?还是可以用单片机来校准。
3)烧录.srec文件后.还需要发送IT_ENABLE或RESET指令吗?
4)当烧录批量文件,并且进行过小电流充放电后,电量显示正了。但是如果BQ34Z100-G1断电后,需要重新进行小电流充放电吗?如果问题3)需要发送相关的指令,断电后需要再次发送吗?
				
)
。
。