Other Parts Discussed in Thread: DLP5530Q1EVM
您好:
在DLP5530Q1EVM套件中,RGB三色LED的驱动控制电路LM3409,有几个问题需要咨询了解一下:
根据LM3409的datasheet,这个控制芯片电流可以达到5A,图1。但是在DLP5530Q1EVM的驱动板电路中,限流设置是8A,图2。
问题:
因为LED是PWM调光,按LM3409的限电流公式,如果限流8A,那么VDAC输出电压就是最大了,2V左右。
请问,这样的理解有没有问题?
另外,既然Lm3409最大电流是5A,为什么还能设置8A,这样设置能正常带负载工作吗?
图1 图2