UCC5350无PWM输入,输出引脚一直为高电平电源为+18V至-5V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
电路上驱动电阻可以放小一些,低边的驱动电阻甚至可以去掉。
另外VEE是负压吗?
另外你的芯片哪里买的?
你好,vee是负压,为-5v,VCC2为+18v,sic型号为SCT020H120G3AG.芯片是从代理手中购买的
补充一下,我们使用 该芯片做的三相逆变应用,因为上次实验直流母线电压为DC540v时开管子直接炸管(栅极电阻过小OUTH电阻为0.91R,OUTL电阻为0R),所以此次实验我们使用DC24V并更换栅极电阻为39R,36R(SCT020H120G3AG手册中测试Rg=18R),但在停止PWM输出时测得VH+对KV电压为+18v.
HI
我这边没有三相变压器设计的经验,因为Ti模拟电源芯片是没有逆变器方案的。
从你上面描述,建议你直接测试芯片确认是否是芯片问题(稍微搭线就可以)。
芯片没问题,目前来看,低侧输入增加下拉4.7k电阻能解决5350混乱输出的状态。HL端电阻过两天实验会适当减小。