Other Parts Discussed in Thread: INA231, BQ25622
关于 BQ25622RYKR的一些细节问题,需要TI 技术支持赐教,
1.VBUS电源输入是支持3.9V~13.5V;如果我使用比如小米手机的快速充电器,他是支持USB DP协议的,有5V@3A; 9V@3A; 12V@2.25A ;20V@1.35A;该器件支持USB PD协议吗?
2.根据内置D+/D- USB适配器检测接口设置,这个有详细资料吗?是说通过USB协议,知道当然充电口是USB2.0或者是USB3.0吗?也就是说如果是USB2.0那么电流就是0.5A?如果是USB3.0就是0.9A?
3.pin9引脚也就是SYS引脚输出是固定输出吗?在哪里可以调节?如果不是固定输出那么这个输出最低会是多少,最高是多少?是通过IIC控制寄存器输出?另外SYS引脚输出功率大小应该和是否有电池也有关系吧。
a. VBUS没有电源输入的情况下,SYS引脚输出是否也是固定的?还是就不输出了?如果有输出,那么就是电池给他的输出,其电压是固定的吗?还是说之比电池电压高一点。
b. VBUS有电源输入,电池也有一半的电量,此时是否可以不进行充电(软件进行控制),然后电池和VBUS一起为sys供电,这样SYS的功率就会增加,
4.BAT引脚的电压是通过IIC寄存器调节输出吗?
5.通过IIC是否可以读取电池的电量?还是说在需要一个类似于INA231的芯片来检测电池电量。
以上是我的一些问题,麻烦了。
祝好!