Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
TI专家您好!
我在负责排查一个电池包的电压异常问题。电池包是6S1P,该电池包在软件设计中,会将历史运行过程中最高电压保存到Flash中。
客户问题反馈如下:
1. 使用过程中,电池包曾经记录到的单节电芯最高电压高达40~50mV,出现该问题的电池包概率约为1.5%,
2. 出现异常电压值的电池包没有其他保护现象发生。
3. Cell 3 记录到的最高电压值均为45847mV这个数值,且存在该异常电压值的电池包数量最多,36个
希望您能解答:
76942在运行过程中,对断线时的电压采集是怎样的策略?
76942采集电压时,是否会出现一个负数的电压值,MCU在采集这个负数电压值出现了转换错误问题?