This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC28180: UCC28180 缓启动疑问

Part Number: UCC28180


近期在用UCC28180实现3kW PFC电源,在设计时发现缓启动问题;

1、UCC28180芯片自带缓启动,主回路还需要缓启动电路吗?

按我的理解,PFC拓扑就是个Boost电路,本质上是无法切断充电回路;无论主开关怎么控制,要么短接到地产生大电流,要么通过二极管给电容充电,都会产生大电流,是无法缓启动充电的;

但看其他同仁,没有前级缓启动电路,直接用PFC电路;不知道是不是功率很小(主电感就很大,启动电流就小);我们设计3kW,主电感也就100~200uH,根本限制不住冲击电流;

  • HI

        boost电路在启动之初,因为输入,电感,肖特基吗,输出会形成回路就会有一个初步的充电过程,而芯片启动就会自带软起动,输出电压逐步升高。 仍会电源启动在启动之初都会有inrush过程,如果你想减小inrush电流(电流冲击),除了增大softstart电容外,在输入端(市电接入端)应该是有串联一个Rt,还有扼流圈都是会降低inrush电流的。

  • 有个疑问;按照PFC参数计算,一个2kW(400V)输出,额定电流5A;电容差不多得近1mF;电感差不多是150uH左右;仅仅依靠芯片的softstart根本阻值不了Inrush电流吧?我看了一下 Inrush电流超过100A;
    当然如果串联Rt,加上扼流圈会降低一些,但还是很大吧;一般这个Inrush电流是额定电流的多少倍合适呢?

    我目前的做法是,用功率MOS配合三极管等搭建了一个线性缓启动电路,控制给负载电容充电的速度;比如负载额定电流5A,我充电电流大概设为10A或15A;感觉仅仅依靠Rt、扼流圈,一方面尺寸大,另一方面正常工作还发热;

  • Hi

       Infush电流是会很大,但是我这边没有具体的数据。

       或者你可以参考: www.ti.com.cn/.../PMP8740