Other Parts Discussed in Thread: TPS61040
您好,我在使用TPS61040作为LCD背光时,遇到的2个问题:
1、使用PWM控制背光,芯片发烫,电路如下:
上面的电路有什么问题么,电感采用功率电感,为什么芯片会发烫?
2、加入要使用DA控制,不使用pwm,电阻应该如何计算?
R32,R30,R32如何计算得来?LCD背光3路并联,每路7个LED.
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040
您好,我在使用TPS61040作为LCD背光时,遇到的2个问题:
1、使用PWM控制背光,芯片发烫,电路如下:
上面的电路有什么问题么,电感采用功率电感,为什么芯片会发烫?
2、加入要使用DA控制,不使用pwm,电阻应该如何计算?
R32,R30,R32如何计算得来?LCD背光3路并联,每路7个LED.
谢谢。
Hi
你的输入电压是多大? 按照输出7个LED, 输出就是7*3.2=15.4V,电流60mA.
电感建议用10uH.
假设您是5V输入,最大的峰值电流就是400mA+ 5V/10uH *100nS=450mA.
建议用饱和电流大于500mA以上的功率电感。
Hi
建议将输入电容再增加10uF,因为您的输出电压电流有点大了,输入电容需要尽量靠近电感的输入端。
Hi
使用模拟调光: 建议在DA输出增加一个正向导通的二极管(导通压降Vf=0.6), 设DA输出为Vda, 利用R32,R31的电流相等, LED电流Iled
此时 {1.223 - [ (Vda-Vf -1.223 )/R32 + Iled ] *R30 }/R31 =( Vda-Vf -1.223 )/ R32
取合适的R30/R31/R32,就可以得到Vda与Iled的关系
Hi
建议选择DRV封装的,利用芯片底部的PowerPad散热,因为你的转换功率还是比较大的。
DBV封装热阻太大, 容易造成热问题。