Part Number: TPS82130
Hi,TI的各位老师,我用3V3的Stby电做上拉,想咨询一下TPS82130的PG上拉电阻最小可以是多少呢?会不会有电阻太小导致电流过大损毁器件的可能性出现?我们想用1K电阻做上拉。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TPS82130
Hi,TI的各位老师,我用3V3的Stby电做上拉,想咨询一下TPS82130的PG上拉电阻最小可以是多少呢?会不会有电阻太小导致电流过大损毁器件的可能性出现?我们想用1K电阻做上拉。
Hi
datasheet规格表中PG sink电流是2mA没有问题,所以你可以依据这个和你上拉的电压来计算电阻。
但是推荐是上来电阻建议大于10kohm, 主要是没有必要太小而引起过多的功耗。
PG sink电流是2mA,我用3.3V做上拉,上拉电阻最小岂不是1.65K?那我的1K还满足吗?
HI
1kom时是3.3mA的电流,有可能超过PG的电流承受能力。
外什么你一定要用小阻值电阻上拉呢?
感谢回复,其实是这样子的,我们现在遇到一个问题,PG接到了CPLD测,但CPLD在没有完全活之前其实是表现为一个下拉电阻状态,这样就会和我们的PG上拉电阻分压,导致PG波形有一个台阶,在4.7K上拉时,台阶在2.7V左右,所以我们想减小上拉电阻,以抬高这个台阶到3V以上。
不好意思,我还想再追问一下,手册这里的2mA怎么理解呢?如何作为条件,得出后面0.1V的数据呢?或者说这个参数如何解释呢?非常感谢。

HI
之前我遇到的设计都是PG接一个恒定电压或者直接是输出。
所以在设计中实际要避免你上述的情况,让PG有一个稳定的上拉,而不是调整上拉电阻。