我使用TPS65261做三路稳压电源,分别稳5V/3A和两路3.3V/2A,空载时电压稳定带载时电压就掉到0.12V,不知道是什么原因求救大佬,我怀疑是回路电路有问题公式不太会求大佬解答。这是我原理图和pcb
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用TPS65261做三路稳压电源,分别稳5V/3A和两路3.3V/2A,空载时电压稳定带载时电压就掉到0.12V,不知道是什么原因求救大佬,我怀疑是回路电路有问题公式不太会求大佬解答。这是我原理图和pcb
Hi
首先确认功率电感饱和电流足够大,其次确认layout上每路电源功率回路尽量小,这些都影响芯片的带载能力。
电感值为4.7uH够吗?用的0420封装要不要换大封装还是改大感值
HI
更改是需要较大封装的功率电感,主要是功率电感饱和电流足够大。
换了1040的封装也是一样的问题,我layout时分开了AGND与PGND但后期飞线连在一起了会不会是这个原因或者是COMP的回路电阻电容没有配好
HI
能否给出功率电感的规格书,感量多少,饱和电流多少?
HI
从规格上没有问题,只是我们常用的功率电感封装都很大。
我原理图绘制有什么关于可能的问题导致我带不了载吗?原理图没问题的话我重新画一下板子再试试
Hi
如上:首先确认功率电感饱和电流足够大,其次确认layout上每路电源功率回路尽量小。
(要特别注意GND的layout)。