新板卡测试发现DUT概率无法启动,测试发现异常启动的时候TPS54821输出纹波异常。
TPS54821的硬件设计如下:
测试异常的纹波如下:
此纹波无法满足后级芯片的需求。
正常启动的纹波28mV。
请帮忙看看我的设计上哪些存在问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
是所有板子都有这个异常,还是绝大部分板子可以正常,且纹波大于在28mV左右?
HI
应该和补偿无关,如果是补偿问题,一般是100%不正常,而且补偿不对,一般出现的纹波异常是不规则正弦之类, 而不是不行上出现瞬态的上下直线波形。
Hi
最笨的办法来了,对比好的板子和坏的板子,互换芯片,不良不跟着芯片走,说明不是芯片问题。
再互换电感,看是否是电感问题?
这个输出波形看起来非常奇怪,但是同样电路,layout的板子有正常输出的,说明要么是测试问题,要么是某个器件问题,只能对调来找。
Hi
1. 互换后,两个板子都正常了吗? 是调换电感还是什么? 会不会存在虚焊的问题。
2. 确实很多补偿是这样的,但是datasheet上没有明确这样规律。所以实际上不需要注意这个,直接按照datasheet方法计算即可。