This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ25172: 芯片应用问题

Part Number: BQ25172



我们有个项目用到这个IC,它有一个显示充电状态的pin,想问一下它是否也是像其他充电IC,不充电的时候是输出1Hz的时序?

我们用一个led跟它连接,发现有点乱序


比如我那个电池还有一半的电就放下去,充它是不是也要按它规定的充电时间来充完?

还有顺便麻烦帮看看他这款ic他的充电时间是固定的吗?


它会检测电池电量充满而停止充电吗?


我看他规格书里写的,他是可以通过一个pin连接的一个店阻来设置他的充电时间,而不是根据电池电量来决定充多久

  • 您好,请参考数据手册7.3.3.1 Charging Status Indicator (STAT)

    设备根据充电自动完成一个充电周期。 ISET、TMR 和 VSET 引脚上的设置。当充电安全定时器到期或 电池电压超过 VOUT_OVP。