This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
从你描述看,芯片没有启动。
重新确认一下RC的电阻电容,建议按照datasheet推荐来做: For most applications, a capacitor in the range of 68 pF to 120 pF gives the best results. Resistor values should be limited to between 100 kΩ and 1 MΩ as well.
你设计中R太小,C太大,很可能导致频率控制模块异常。
现在经过更改已经输出得到想要的38V电压,但是电路上电会伴随蜂鸣可能存在什么问题?
Hi
应该是内部损坏了。
是样板这样吗? 有没有更换芯片看看? 请问你们芯片哪里买的?
现在SS脚电容电压7.1V,换新芯片也一样,电路伴随啸叫。但是输出电压是达到了我要求的参数
带入到OPA2991放大电路1个没有问题,3个运放就开始冒烟了
HI
TPS40211 ss脚电压7.1V吗? 虽然没有测试过但是一般不会这么高的,通常赭红情况是因为芯片损坏。
Hi
用电子负载测试一下最大负载输出, 然后再通过电源供应器供电确认运放电流需求看看?
换新芯片一上电就这样SS脚7.1V,其他值比如VFB都在正常范围之内
3个运放同时作用电流不超过0.2A,我测得的Vss值是在断开输出电路测得的这个运放电路不会对它有影响才对?参考的图是参考的25页图8-1
不同的是FB和COMP没有建立连接,还有ENn我是直接拉低的。
HI
直接在官网上申请免费样片测试看看?
或者在TI购买,也可以找你们长期合作的渠道商购买。