This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ40Z50: BQ40Z50 bq studio无法识别问题-取掉整个4串电池可以恢复

Part Number: BQ40Z50
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO,

你好,我们目前有从终端客户处客退5pcs产品,表述都为无法正常充放电,产品使用的方案为bq40z50,电池为4串,实际退回定位不良原因一致,都集中在电量计bq40z50部分,针对其中1pc做分析,大致情况如下:

1、电量计部分设计如下,针对不良品确认功能,用Adapter对内充电,PD正常起20V,但LED行为显示过温保护(LED挂在PD IC上),产品无法进shipping mode;

2、设计上PD IC会通过电量计SMBus读取电量、电池温度等信息,但通过PD IC的串口查看SMBus,PD串口返回error,即SMBus不通,温度返回一个PD软件设定默认的极大值,触发PD的OTP flag;

3、想通过TI bq studio上位机软件读取相关配置,发现bq studio无法识别设备;

4、单独取电池正极,不良现象仍然保持;把四节电池整体从PCBA上取下来,不良现象消失,产品能正常工作,且能进入bq studio读到配置的相关参数;

备注:

a.为什么直接验证取焊电池的操作:2023/12有1pc客退为同样的现象,我们在做正常FA的过程中,定位到电量计之后,按照常规流程做A-B swap,将不良品和良品的电量计做交换,交换之后两个产品都能正常充放电,当时有怀疑不是IC本体的异常,而是flash或者软件部分装载等其他问题,导致IC类似在宕机的状态,彻底断电之后再上电能恢复,但当时现象已经消失,故作为单体处理,所以此次收到客退,没有做A-B swap的操作,而是通过取焊电池的方式来验证怀疑方向;

b.异常现象时,IC是否能工作:根据上诉所提2023/12单体的现象,我们有怀疑是否单纯只是PD IC和bq studio无法识别,但是IC还在按照烧录的配置工作?我们做了简单的验证,电量计配置有针对充放电做过温保护设置,通过加热NTC到配置的保护值,CHG/DSG MOS无动作,即在此状态下,IC也没有按照配置的参数进行保护;

目前有5pcs呈现这样的状态,硬件上单纯量测没有其他的异常,最明显的现象就是断掉所有电池再重新焊接就能恢复,请帮忙确认下是否有相关方向,谢谢!