1.I2C模式应该是用于OTG功能的吧
2.请问这个USB芯片如果处于GPIO模式下然后进行压测,会不会出现黄标不识别的情况
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
请参考以下的回复
1.I2C模式应该是用于OTG功能的吧
HD3SS3220具备的DRP功能可以用来支持OTG设备,DRP功能与该器件引脚PORT模式选择相关。Try.SRC和Try.SNK是HD3SS3220的可选Type-C DRP(双角色端口)功能,仅在I2C模式有效。
2.请问这个USB芯片如果处于GPIO模式下然后进行压测,会不会出现黄标不识别的情况
具体是否会出现黄标不识别的情况,还取决于压测的具体条件、芯片的设计和实现方式以及测试环境的可靠性等多个因素。
关于原理图检测点,参考下面链接
https://www.ti.com.cn/cn/lit/pdf/slla481
另外TI提供了EVM和参考设计,链接如下
1:只有当 HD3SS3220 配置为 I2C 模式时,Try.SRC 和 Try.SNK 才可用。在 GPIO 模式下运行时,HD3SS3220 将始终作为标准 DRP 运行。
HD3SS3220 器件的 Try.SRC 功能提供了一种方法,使 DRP 产品作为 DFP 连接到另一个未实现 Try.SRC 的 DRP 产品。当两个实现了 Try.SRC 的产品连接在一起时,UFP 或 DFP 的角色结果与标准 DRP 相同。可通过将 I 2C 寄存器 SOURCE_PREF 更改为 2'B11 来启用 Try.SRC。一旦该寄存器更改为 2'B11,HD3SS3220 将始终尝 试作为 DFP 连接到另一个支持 DRP 的器件。
2:可选择使用 I2C(强烈建议使用),它提供了对器件和 USB-C 接口状态的额外控制,从而实现稳健而灵活的系统 实现。无需经常轮询 I2C,器件会提供中断信号来维护微处理器。