This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5013-Q1: LM5013具有热保护功能嘛

Part Number: LM5013-Q1
Other Parts Discussed in Thread: LM5013

1、我电路中使用了7路LM5103芯片

2、运行一段时间后;出现了两颗LM5013芯片损坏;输入:95V,输出电压85V,1.5A;

3、想问一下这种情况是什么原因造成的;由于温度过高引起的嘛还是电压过高造成的。

  • 感谢您对TI产品的关注!
    LM5013具有热保护功能和限流保护功能。
    有可能是电压过高或电压纹波引起的。
    这个芯片有TI电源仿真工具webench,但只生成单路的。
    webench.ti.com/.../switching-regulator
    你输入你的设计参数,看看推荐电路和推荐的元件型号属性,与你的设计与选择的器件,有什么差别。

    另外,后面接没接肖特基整流二极管保护下。
    D1/ V8P12-M3/86A / Vishay或同等参数的。

    另外,电路前半部分你加个L2磁珠看看,可以降低高频带噪声,改善下电磁干扰。
    L2 / FBMH3216HM221NTV / TAIYO YUDEN或同等参数的。

    希望对你有所帮助。