使用BQ76952应用的时候发现电池一但过放饿死(VBAT无电压)后,插入充电器,BQ76952的I2C无法通讯,CHG MOS无法打开。
跳过MOS直接给电芯充电后(VBAT电压上升),BQ76952则恢复通讯并正常工作。
1.IC的47脚BAT说明为主供电电源输入口,请问还有辅电源输入口吗?
2.另外47脚BAT能否接至CD取电? 会对采样造成影响吗?
3.REGIN 和 BREG 我们目前是接VSS处理,是否有影响?
4.我们不使用REG1和REG2的情况下,需要REGIN 和 BREG 供电的话,接入5V外部电源,电压是否太低?
请帮忙解答下 谢谢!