您好:
有两个问题咨询一下,如下:
问题1:REFOUT链路总电容大于0.47uf会有什么影响?
问题2:VO管脚和REFOUT管脚中间加了两颗0.1uf电容,位号:C999和C1000如下图,这种设计是错误的还是有什么特殊用法?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
有两个问题咨询一下,如下:
问题1:REFOUT链路总电容大于0.47uf会有什么影响?
问题2:VO管脚和REFOUT管脚中间加了两颗0.1uf电容,位号:C999和C1000如下图,这种设计是错误的还是有什么特殊用法?
感谢您对TI产品的关注!
关于你的咨询, 在我们最近的模拟中,我们发现REFOUT的相位裕度较低,电容较高。
这是对于未来设计的一种预防措施。
许多客户大量使用TPS51200,我们知道在某些客户的设计中,refout 电容值大于0.47uF。
到目前为止,也没有客户报告REFOUT问题。
在典型的DIMM应用中,REFOUT电流仅为几uA,
我们建议客户保持在0.47uF或以下会更稳妥一些。
对于VO管脚和REFOUT管脚中间加了两颗0.1uf电容,我们典型设计中未添加这两个电容,不建议你添加。