This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS62866EVM-051: 输出噪声疑问

Part Number: TPS62866EVM-051
Other Parts Discussed in Thread: TPS62864

TPS62866EVM-051 demo进行瞬态测试,测试条件:1.输出0.75V;2.负载1A,上升时间100ns。示波器设置:探头全带宽2.5G,DC,偏置750mV;在demo输出端测量的波形如下所示

图中CH2为demo输出电容端波形,CH7为负载电流波形;可看出,在输出电压上会耦合进去非常多的开关噪声。

同时,我们这边也有用TPS628640的开发板,直接采用上述相同的测试条件,其输出波形如下所示

经确认,电路参数一致。请问一下,为什么在TPS62866EVM-051 demo上会出现如此大的开关噪声?


  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询, 我看了下TPS62864芯片下的评估板,好像只有TPS62866EVM。
    未看到你所说的TPS628640的开发板
    www.ti.com/.../TPS62864
    输出耦合开关噪声的话,有很多种原因。
    芯片输出的电压不稳定,可能会产生一定的纹波和噪声。
    负载瞬态电流在电源路径和地路阻抗上产生一定的压降,这也可能引入噪声。
    电磁干扰(EMI),这些干扰可能会通过电源线、地线等路径耦合到输出电压上。
    你可以通过下面的方法抑制下。
    增加LC滤波器。
    增加有源EMI滤波器及有源输出纹波衰减器。
    改善接地。
    PCB设计优化,优化布局、走线以及使用屏蔽层等方式来降低噪声。

  • 你好。TPS628640的开发板是我们这边自己制作的demo板。原理图如下所示,

    那么,针对当前在TPS62866EVM上测试出来的具有噪声干扰的结果,推荐的改善手段是什么?

  • 请参考之前的回复。