各位工程师,你们好!
我在做一个基于BQ24650太阳能电池的充电器,给两节18650锂离子电池充电,请问我把充电电压设为8.4V,整个系统的输入电压(也就是从太阳能电池板出来的)最少是电压是多少?必须比8.4V大吗?
还有,我在调试系统的过程中可以用学生电源当太阳能电池给系统供电吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位工程师,你们好!
我在做一个基于BQ24650太阳能电池的充电器,给两节18650锂离子电池充电,请问我把充电电压设为8.4V,整个系统的输入电压(也就是从太阳能电池板出来的)最少是电压是多少?必须比8.4V大吗?
还有,我在调试系统的过程中可以用学生电源当太阳能电池给系统供电吗?
太阳能和通常的电源不一样,典型的特点是随着光照强度不同其带载能力会不同。
BQ24650这类器件是兼容太阳能面板输入的,具有MPPT功能,简单来说,如果光照比较弱,BQ24650就会减少充电电流以使得面板电压在最大功率点来给电池持续的充电,而不会允许太大的电池充电电流直接将面板电压拉低到不能正常工作。
简单的供电架构要求是 按照BQ24650 的MPPT算法,计算当前的面板最大功率点电压,保证这个电压大于8.4V即可。以上谢谢!
您好,非常感谢您的解答!
我刚才调试了一下系统,设置如下:
1,、配置反馈电阻将输出的充电电压设置在8.4V(反馈电压的四倍,刚好给两节锂离子电池充电)
2、配置充电电流为2A,即使用了一个20毫欧的电阻
3、配置MPPT为9.6V,即配置MPPT的分压电子为300K和43K 9.6=(1+300/43)*1.2
4、由于暂时使用学生电源调试系统,没有太阳能电池板,将学生电源输出电压调整为9.6V(即MPPT设置的电压)
问题如下:
1、系统不接任何负载,没有接充电电池,输出电压为2.2V左右,不正常吧,根据内部的BUCK电源,输出应该为8.4V,为什么输出错误?
2、测试了系统的一些端子,发现MPPTSET引脚的电压为0,根据BQ24650的数据手册,当MPPTSET引脚的电压小于75mV的时候系统不会充电,这个脚的电压为什么是0,正常应该是1.2V?是不是因为这个原因导致问题1的出现?
系统的设计原理图是参照BQ24650的评估板设计的略微有变,PCB也是参考评估板的布局,下图附上原理图,不知是否有错?
您好,感谢您的回答!我把那个10K的电阻(R25)后,MPPTSET的电压是1.34V 和1.2V 相差也不大,不知道会不会有问题?
现在又如下问题:
1、当不接电池的时候测试充电输出的端的电压为8.34V(约为8.4)属于正常的,但是当我接上电池后,测试充电输出端的电压为7.42V(也就是我两节18650锂电池的电压),这个应该是8.34V才正常吧?
2、当我拔掉电池后测试充电输出端的电压,电压变为0.8V,这个正常吗?
谢谢!
您好,非常感谢您的回复!
又遇到新问题,麻烦您解答一下,我发现输入电压对充电影响很大,特别的是MPPTSET的影响。
我现在电源的(因为没用太阳能电池,用的学生电源)输入电压是10V , MPPTSET的两个分压电阻是220K和30K,由公式1.2*(1+220/30)=10,刚好正确。
我发现当输入电压小于10V,只要小一点点即可,根据两个电阻的分压比例,MPPTSET的电压也低于1.2V,只要这个脚电压低于1.2V,就不能正常充电,即输出端输出电压为0;
如果我加大输入电压,根据两个电阻的分压比例,MPPTSET的电压也高于1.2V,输出端输出正常,而且输入的电压越高,电流越大,请问这两个现象正常吗?
昨晚上加班比较晚,技术规格书粗略看了一下,你目前的现象是正常的
1、你目前分压,输入10VMPPT电压正好1.2V,当你输入电压低于10V,MPPTSET点电压就被强制拉低到1.2V以下,在技术规格书第13页第一段最后有说明,如果MPPSET电压被强制拉低到1.2V以下,则输出电流变为零,所以你目前输入低于10V无法正常充电是正确的。但如果你用的是极板则不会发生这种现象,因为如果MPPTSET电压低于1.2V,输出电流变为零的话,极板电压回升MPPTSET电压自然升高。
2、同样的道理,根据MPPT的工作原理,你输入高于10V,MPPSET点电压升高,BQ24650自然自动升高充电电流,提高输出功率,如果是极板也很容易了解,输出电流增加,输出功率增加,极板电压就会降低,从而保证工作在设定的MPPTSET点上。
因此,你这两个现象都是正常的。
我现在用的12.6v的锂电池,输入电压需要高于12.6v多少电压,13v也行吧只要保证2脚电压高于1.2v就能最大电流充电
温度检测引脚时怎么说的,TS的电压低于 多少就停止充电吗