Other Parts Discussed in Thread: UCD9240
你好 最近遇到了挺急的问题 希望能快点回复下 感激不尽
由于硬件设计的原因, UCD9240并没有引出JTAG及PMBus Adapter, 采用FPGA通过PMBus配置。问题如下
1、通过FPGA向9240直接发送命令数据能否配置出所需电压?是否需要写到data flash 如何实现?
3、通过Fusion Design Offline软件生成的UCD9240-80 3.24.0.8163 Address 52 SMBus PMBus Config Script文件里面的PMBus命令是否都得发送?
我又用了MCU通过C语言去配置,问题如下
1、为了程序方便 PMBus协议发byte格式我采用word格式 这样可以吗 ?
2、写了少量数据, 读回来全是0,不知咋回事,是按照PMBus读协议的