遇到一个棘手的问题,用LM2841得到5V输出,在输入为12V的时候没有任何问题,如果是24V,我用一个船型开关直接开关24V,则芯片直接起火烧掉? 不知从何下手解决?
电路输入电容22UF/50V,电感为33UH/1.5A,输出电容也是22UF,二极管为SS34。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
板子上输入的走线也尽量宽一点,也尽量避免寄生电容的产生。
寄生电感引起过压,你可以用示波器捕获下上电瞬间的输入电压的波形。 如果发现很高的Spike,建议将PCB截个图来看看。
有些时候输入电路的Q值太高也容易产生输入的大的Spike,或者输入电路的谐振频率和开关频率一致的时候,会导致大的纹波电流和电压。
如果地线太长,也是有可能导致芯片过压的。
非常感性,以为帖子没发出来,,电路都是pdf上示范的电路,有铺地,但是VDD都是20mil的走线从电源输入口引过来,长度几cm的样子。12V/15V没有任何问题,只有24V 船型开关上电直接炸掉,,而且不仅是LM2841,TPS54231,54331也是如此,PTN78060WAH也如此烧了一次。输入端如果是22UF/50V的陶瓷电容,几乎必炸。变成10uf或者47uf的贴片铝电解电容,LM2841就几乎不炸了,而TPS54231,有时还是炸。。TPS54231用示波器测PH脚,发现上电瞬间,电压有spike,可以到40V,,这个过冲是怎么产生的呢??
24V船型开关瞬间上电时,TPS54231在PH上spike,可以到40V。在设计走线上如何减少寄生电感呢?如果不改设计,有寄生电感的情况下,如果解决这个问题呢?
Hi
这个不是寄生电感的问题,是硬开关造成的电压冲击,开关的输出端增加一个大功率的TVS管看看。
这是典型的浪涌冲击电流引起冲击电压超高引起的。 陶瓷电容的内阻更小,冲击电流更大,引起的击冲电压相当高,理论上可以达到2.5倍以上输入电压。如果是24V,可以达到60V。用电解电容会好些,因为内阻比陶瓷电容大。但电解电容也分低阻和高阻,像这种电路,要选用普通高内阻的电解电容会好些。
但是,这样还是没能完全解决问题。最好是根据实际产品正常输入电流,优化设计:将前端冲击电流减小。
如果输入电流不大,只有几百mA,有几种方法可以实现,
1是在电解电容上,串一个几R到几十R的电阻
2是用一个100V耐压的PMOS,缓慢开通电源。
3是加三极管NPN基极RC或稳压管组成稳压电路。
4是加LC滤波,利用电感电流不能突变达到目的。L值尽可能大。这种支持大小电流,只是要改变电感电流。