Other Parts Discussed in Thread: UCC39002, UC3902, UC3907
有两个问题:
1. UCC39002 datasheet page22中关于Radj的计算, 是否没有考虑电源模块本身内部Vout+ 和Sense+之间的电阻?
现在市场上的电源模块内部Vout+和Sense+之间必然都是有放一颗电阻(一般20~100 ohm). 暂时称为Rsense
datasheet中计算出来的Radj实际上应该是Radj和Rsense并联后的阻值,而非外部直接加的Radj阻值?
极端地举例,如果模块内部的Rsense=0 ohm, 那外部Radj再怎么加都不可能让输出电压上升。
2. Page21: 外加极点的频率 50kHz有什么讲究吗?比如是crossover frequency的两倍?还是象征性地取一个几十K的高频即可?