This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS54350 基准电压偏高,为1V多一点,而规格书体现的为0.891V,这个会是哪里有问题

Other Parts Discussed in Thread: TPS54350

各位高手,大家好!

小弟最近在修一块板,使用的电源管理芯片为TPS54350,其输出电压比预设值还大,量其基准电压,也比标称的0.891V大,实测为1V多一点。

此板原来是别人修的,已经更换了一片新的TPS54350,但其输出电压还是不对,不知外围的哪个器件出问题会影响到基准电压的值?

我还是认为是芯片坏了,只是怎么这么容易呢,换了一片新的也是坏的,没那么巧吧?!

芯片散热焊盘因手工焊接,估计是悬空的,有影响吗?

有这方面经验的大师烦请帮忙指点下,省得我做无用功,谢谢!

  • 我将RT 悬空,在开关处可测到500K左右的波形(约8V),说明开关有正常工作。

    在VSENSE也可测到类似开关信号,只是幅度很小而以。

    有没有可能此芯片有两种基准电压?现在的料与之前的料不同时候生产的。

    滤波电感也已经换了,调试时还外接一个40 OHM的假负载,避免轻载出问题。

    高手啊,指点下!谢谢!!

  • Hi

        升压芯片的一半不良模式是电压升不上去或者MOS烧掉了,因为基准电压偏高导致输出电压偏高,很可能是芯片质量问题。

        主要要看你的芯片是哪里买的? 需要找TI授权代理商,其他渠道不排除假片坏片比较多。

  • Hi

        TPS54350只有一种基准电压,建议更换芯片确认(来自TI授权代理商或者网站申请)

       功率电感的不良模式应该不会是导致电压过高,可以不用换。

  • 楼主,除了楼下所说,从TI官网申请样片重新测试外,你提到VSENSE的波形也 含有开关频率成分,请问输入和输出电容取的是多少?输出是用电解电容么?看一下输入和输出的电压是否波动也很大。

  • 芯片由TI正规代理商提供。

    这个板之前是OK的,经产线使用后突然失效!

    目前直接调反馈电阻值,电压可达到预期。

    系统因DSP的IIC 上电后会被下拉到GND,现正让软件工程师帮忙调试看看!