您好,我们现在采用CR2450纽扣电池通过TPS61291升压到3V为CC1310供电,同时也有一路外部3.3V为CC1310供电,现在我有个疑问,当电池以及外部3.3V都同时存在的情况下,是否可能会有反向电流流入纽扣电池?以下是我的原理图,其中E3V3是外部3.3V供电,VBAT是纽扣电池供电。
感谢您对TI产品的关注!关于你的咨询,TPS61291具有防止反向电流流入输入端的功能。具体来说,它集成了增强型Bypass mode功能,这一功能在升压模式操作期间能够防止存储在输出电容中的电荷倒流至输入端并给VIN的电池充电。Bypass mode或Boost mode操作都由系统通过EN/BYP引脚进行控制,在Boost mode下,TPS61291的静态电流典型值为5.7μA,这表示在正常操作下,流入或流出的电流都在可控范围内,不太可能产生显著的反向电流。