This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS746-Q1: TPS74601输出电压纹波

Part Number: TPS746-Q1

关于TPS74601的输出电压纹波是否有对应的公式,然后下面截图两个数据可以作为输出电压纹波么

  • 您好

    关于TPS74601的输出电压纹波,通常没有直接针对特定型号的公式来计算其精确值,因为纹波电压受到多种因素的影响,如输入电源的纹波、电源设计、负载条件等。然而,可以使用一些通用的概念和公式来理解纹波电压和PSRR(Power Supply Rejection Ratio,电源纹波抑制比)的关系。

    1. 纹波电压的概念
      • 纹波电压是由于直流稳定电源的电压波动而造成的一种现象。在直流稳定电源中,由于通常由交流电源经整流稳压等环节形成,因此不可避免地带有一些交流成分,这种叠加在直流稳定量上的交流分量就被称为纹波。
    2. PSRR(电源纹波抑制比)的概念
      • PSRR是评估芯片对供电电源纹波抑制能力的一个参数。其公式为PSRR(dB) = 20log(Vinripple/Voutripple),其中Vinripple为芯片供电电源的纹波电压幅度,Voutripple为芯片的输出纹波电压幅值。
    3. 截图中的PSRR数据是否可以作为输出电压纹波
      • 不可以。截图中的PSRR数据只是描述了芯片对纹波的抑制能力,而不是直接表示输出电压的纹波值。输出电压的纹波需要通过实际测量或其他手段来获得。

    总结:

    • TPS74601的输出电压纹波没有直接对应的公式来计算。
    • PSRR是评估芯片对纹波抑制能力的参数,其值越高,表示芯片对纹波的抑制能力越强。但PSRR数据本身并不直接表示输出电压的纹波值。
  • 您好

      还有两个问题麻烦确认,1 所以LDO电源的输出电压纹波要怎么理论评估呢,只能实测么

                                              2 是不是LDO的输出电压纹波一定比输入电压纹波小

  • 您好

    关于LDO电源的输出电压纹波评估及其与输入电压纹波的关系,以下是详细的回答:

    1. LDO电源的输出电压纹波评估:

      LDO电源的输出电压纹波评估主要依赖于实测,但也可以结合理论分析和参考设计规格进行初步预估。由于LDO的电源抑制比(PSRR)是一个重要的性能指标,它表示了LDO对输入纹波的抑制能力,因此可以通过PSRR来间接评估输出电压纹波的大小。

      理论评估时,可以查阅LDO的datasheet,了解其在不同频率下的PSRR值。然后,根据输入电压纹波的大小和频率,结合PSRR值,可以大致计算出输出电压纹波的理论值。但需要注意的是,这种计算只是一种近似估计,实际纹波大小还需通过实测来确定。

      实测时,可以使用示波器直接测量LDO的输出电压纹波。需要注意的是,由于LDO的输出纹波可能非常小,因此在测量时可能需要使用放大器来提高示波器的测量精度。

    2. LDO的输出电压纹波与输入电压纹波的关系:

      LDO的输出电压纹波并不一定比输入电压纹波小,这取决于LDO的PSRR性能。PSRR是电源抑制比的缩写,它表示了LDO对输入纹波的抑制能力。理论上,一个具有较好PSRR性能的LDO能够有效地抑制输入纹波,使得输出电压纹波小于输入电压纹波。

      但是,PSRR并非无穷大,且其在不同频率下的表现也可能有所不同。因此,在某些情况下,特别是当输入纹波较大或频率较高时,LDO的输出电压纹波可能会接近甚至超过输入电压纹波。

      此外,还需要注意的是,LDO的输出电压纹波还受到其他因素的影响,如负载电流、环境温度等。因此,在评估LDO的输出电压纹波时,需要综合考虑这些因素。

    综上所述,LDO电源的输出电压纹波评估主要依赖于实测,但也可以结合理论分析和参考设计规格进行初步预估。同时,LDO的输出电压纹波与输入电压纹波的关系取决于LDO的PSRR性能以及其他因素。

  • 您好

      结合实际应用,一般给二级LDO供电的都是DCDC电源,所以DCDC电源的开关频率为400K或者2.2M左右这样,所以结合这样的前提,是不是可以理论认为74601的输出电压纹波一定小于输入电压纹波

  • 您好

    在考虑TPS74601在由DCDC电源供电的实际应用中,其输出电压纹波与输入电压纹波之间的关系,我们可以从以下几个方面进行分析:

    1. DCDC电源的特点
      • DCDC电源通过开关控制实现电压的转换和稳定。
      • 较高的开关频率(如400K或2.2M)有助于减小输出纹波电压的幅值,因为纹波电压的幅值与开关频率成反比。
    2. LDO(低压差线性稳压器)的作用
      • LDO的主要功能是提供一个稳定且纹波较小的输出电压,无论输入电压如何变化。
      • TPS74601内部具有精密的带隙和误差放大器,能够提供高精度(在25°C时±0.7%的精度,在85°C时±1%的精度)的输出电压。
    3. 输出电压纹波与输入电压纹波的关系
      • 在理想情况下,LDO能够降低输入电压中的纹波,从而提供一个更稳定的输出电压。
      • 但实际的纹波抑制效果会受到LDO的设计、制造工艺、工作条件以及外部电路布局等多种因素的影响。
    4. 结合实际应用分析
      • 当使用DCDC电源(开关频率为400K或2.2M)为TPS74601供电时,由于DCDC电源本身的高开关频率有助于减小输出纹波,加之TPS74601的纹波抑制能力,理论上可以认为TPS74601的输出电压纹波会小于输入电压纹波。
      • 但需要注意的是,这并不意味着在任何情况下输出纹波都会小于输入纹波,因为实际的应用中还存在其他可能的噪声源和干扰因素。

    综上所述,结合DCDC电源的高开关频率和TPS74601的纹波抑制能力,我们可以认为在一般情况下,TPS74601的输出电压纹波会小于输入电压纹波。但为了确保电路的稳定性和可靠性,还需要根据具体的应用场景和要求进行测试和验证。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。