This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5069: LM5069

Part Number: LM5069

你好,我有使用TI的热插拔保护芯片LM5069MM-2/NOPB,在使用过程中发现,当后端输出不带载的时候,Vout输出瞬间会有一个4A以上的电流inrush,看规格书上面也是有类似波形。现在我们使用的输入电源只有2A持续输出能力(峰值3.5A左右),因此会导致开机出问题,想问下这个在Vout输出瞬间的inrush电流是否可去掉(或者改善变小?)?还请帮忙support,感谢!

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询, 你在你的输入电源前端加个小点阻值的防浪涌的电阻抑制下突入电流,看一下。

  • 你好,Frank,我们的设计如下图,你的意思是要在Vin串一个小电阻吗?

    另外,我看规格书上面也都是有这样的情况,如上面问题里面附的规格书里面的波形,所以想了解下是和原因导致的这种情况?参考设计以及demo板也是相似的情况,并没有在输入端加入电阻,可以帮忙解释说明下吗,谢谢!

  • 我量测的输入端12V并没有电压浪涌,而是在VOUT 12V起来的时候,有一个瞬间的大电流(4A以上),同时会把输入端Vin拉低一下(下降2V再上升到 12V),看规格书的波形也是有类似波形,所以想请教下为何在MOS打开瞬间会有这个大电流(轻载Iload=0)如何应对这个电流,是否可以让它不出现,或者让它降低到很小?