1、电路连接:
2、设置 IN=H, DIAG_EN=H。让 TPS1H100 驱动 24V/8W 的电磁阀工作。
3、问题描述
3.1 理论计算
驱动电磁阀需要的电流 Iout = 8W/24V = 1/3A = 333mA
根据datasheet中公式
Rcs = Vcs/Ics = Vcs*K/Iout
可得到 Ics = Iout / K , (其中K=500)
= 333mA / 500
= 666mA
Vcs = Ics * Rcs
= 666mA * 1.5K
= 0.999V
即,通过理论计算,可得到Vcs处的电压应该是1(0.999)V
3.2 实际测试
在图中 ”电流表串接处“ 串入万用表(设为电流档),测得电流约333mA;
使用示波器/万用表测得 芯片CS 脚端电压约为 50mV
4、困惑问题
实际测试到的Vcs = 50 mV; 远远小于 理论计算的1V
不知道问题出在哪里?请受累指导!谢谢!