This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5160A: LM5160A

Part Number: LM5160A

1. Flybuck 电路实际测试时,随着输入电压变高,IC 温度变高,原因是啥 ?

2. 是不是开关频率定的越高,IC容易发热 ?

3. 有算IC温升的计算公式吗 ?

  • 您好

    针对您提出的关于LM5160A Flybuck电路实际测试中的问题,我将逐一进行说明:

    1. Flybuck电路实际测试时,随着输入电压变高,IC温度变高的原因

    在Flybuck电路中,随着输入电压的升高,IC温度变高的原因可能涉及多个方面:

    • 开关损耗增加:随着输入电压的升高,开关管(如MOSFET)在开关过程中需要处理的电压和电流应力增加,导致开关损耗增大。这些损耗最终转化为热量,使得IC温度升高。
    • 变压器饱和:高输入电压可能导致变压器更容易进入饱和状态,此时电流波形可能产生畸变,增加损耗并导致IC发热。
    • 散热问题:如果散热设计不够理想,随着输入电压升高导致的发热量增加可能无法及时散发,从而导致IC温度进一步上升。

    2. 是不是开关频率定的越高,IC容易发热

    是的,开关频率越高,IC越容易发热。原因如下:

    • 开关损耗累积:开关电源中,开关管在每次开关过程中都会产生一定的损耗。开关频率越高,单位时间内开关次数越多,累积的开关损耗就越大,导致IC发热量增加。
    • 控制器损耗:除了开关管外,电路控制器在高频开关过程中也会产生一定的功率损耗,这些损耗同样会转化为热量。
    • 寄生参数影响:高频开关会加剧电路中寄生参数(如电感、电容的寄生效应)的影响,可能导致额外的损耗和发热。

    3. 有算IC温升的计算公式吗

    IC的温升计算通常涉及多个热特性参数,如θJA(结到环境的热阻)、ΨJT(结到顶部的热阻)等。但直接给出一个通用的计算公式可能并不现实,因为不同的IC封装、散热条件以及工作环境都会影响温升的计算。

    https://www.ti.com/lit/an/szza017a/szza017a.pdf

    只是官方给出的相关文档请您参考。