Other Parts Discussed in Thread: BQ24600, CSD18504Q5A, BQ24620, CSD18503Q5A
我用bq24600发热的厉害,其他都正常。
1:空载电流22mA,输入电压27V,也发热的。
2:输入电压27V,输出25.2V(6节锂电池),充电电流1A,此时VCC上的电流大概有45mA左右。芯片发热严重。
3:充电的时候上端的MOS管也有一定的发热现象。
4:驱动的波形都还算正常。
原理图如下:
初步分析结果:
目前使用的MOS管委IRF7469,部分参数如下:
我将自举二极管D16和IC的12脚REGN断开,用外部电源5V供电,发现有大概10~20mA的电流,感觉这个功率很大,内部LDO会发热的,
但不知道啥原因。
请大侠指点下。