Other Parts Discussed in Thread: TPS61030, TPS61031
用TPS61030做升压电路,电流达到2A的情况下 ,IC发热严重 资料显示这个电流达到2A是没问题的 是不是这个IC只能短暂的达到2A 还是某些方面没做好。。请各位大神给指教指教!急 急 急!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
最大输出电流见datasheet: http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps61030.pdf figure1、2
TPS61030与TPS61031/2 最大输出电流一样,与输入电流有关。
即便输出5V/2A,只要输入电压高出3.3V(左右)即可。
HI
芯片发热严重,很可能与你的散热设置有关,需要参考datasheet 第32页layout。
芯片底部的PowerPAD需要充分与PCB焊接,并扩展PowerPAD连接的GND面积,例如打孔到背面,这样都是为了增加散热面积(当GND当做散热片)
HI
芯片发热严重,很可能与你的散热设置有关,需要参考datasheet 第32页layout。
芯片底部的PowerPAD需要充分与PCB焊接,并扩展PowerPAD连接的GND面积,例如打孔到背面,这样都是为了增加散热面积(当GND当做散热片)
是的 我是参考datasheet 做的 在底部打了一些过孔来增加散热 但做负载测试时 负载电流在1.5A的情况下 芯片发热就比较厉害了 是不是这款芯片最高负载电流可以达到2A 但不能长时间工作在大电流(2A)状态下?
Hi
这颗芯片温升计算比较不方便,如果环境温度是25℃,70℃以内应该是没有问题的。
或者您用效率来判定一下,效率在输出2A时,应该在85%~90%之间.