This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS65251输入输出电容

请问专家,此款芯片的输入输出电容如何选择,数据手册第22页ΔIOUT = 1.5 A – 0.75 A = 0.75 A and ΔVOUT = 120 mV是如何计算的,还有输出电感如果按公式计算三个输出电感都不一样,但手册中提供的设计却是一样的,为什么

  • 电感的选择都是在最恶劣工况下求取最大电感值,这样在一般情况下,电流纹波肯定可以满足要求。

  • ΔIOUT = 1.5 A – 0.75 A = 0.75 A and ΔVOUT = 120 mV

    请参见 Table 1. Design Parameters

    计算电感时只是取其临界值或一般值,实际感量值可做调整

  • ΔIOUT = 1.5 A – 0.75 A = 0.75 A and ΔVOUT = 120 mV这个是动态反应的设计要求(客户定义,不是算出来的),即输出电流从0.75A突然变到1.5A,最大的输出电压变化需要小于120mV,  在datasheet第二十二页提供最小电容计算是按照能量守恒,即电压的纹波电流释放的能量等于输出电容电压变化所吸收的能量: L*△I^2 /2= C*V*△V/2. 即可推出公式14.

    电感的取值其实很灵活,首先需要算出最大输出电流最小占空比时出现的最小电感值,选择的电感大于这个值即可,在通常的设计中电感的纹波电流是输出电流的0.1~0.3倍,电源工作在最佳状态,依据Uin-Uo= L*△I/DT , 可见选择不同的电感影响的只是纹波电流的大小不同。