1. 我们产品有用到BQ25172这颗for Ni-MH电池的charge IC.
2. 应用设定如下:
(1) Ni-MH电池为2200mAH, 3cell串联, 标称电压3.6V。充满电后电池电压在4.2V。
(2) Charge IC BQ25172的外围设定如下:
a. Vset外接18Kohm电阻,对应3-cell + intermittent charge模式.
b. TMR外接27Kohm电阻,最大充电时长为6Hours.
c. Iset 外接560ohm电阻,最大充电电流在535mA左右。
(3) 在上述配置下,我们通过监测电池端的充电电流发现无法对电池持续充电。发现充电一段时间后,会退出充电状态(STAT pin被拉high 3.3V),此时确认电池电压只有4.01V(没有充满)。
(4) 我们将Vset电阻改为24Kohm,换成3-cell模式,通过监测电池端的充电电流确认可以持续充电,但是充电流程很奇怪。
电池初始电压在3.8V,整整充电了6小时后停止充电,电池电压在4.2V。整个过程中有1小时是在快速充电(充电电流从540mA慢慢降低到300mA),剩余5小时一直维持在300mA左右。
这个300mA的充电电流状态非电池的涓流充电0.05C(110mA),也不是电池的标准充电0.1C(220mA)。
3. 目前发现的技术问题如下:
(1) intermittent模式下如何判断电池充满的?如何解释电池在intermittent 模式下会很快退出充电状态呢?
(2) 非intermittent 模式下如何判断电池充满的?此模式下的300mA这个状态是哪里设定的?这个充电电流是与Charge IC的Iset有关吗?