TPS3820-Q1: 器件使用问题

Part Number: TPS3820-Q1

各位TI专家:

1.   4引脚WDI被拉高时(到VCC),或者拉底(到GND),为何1引脚输出不是稳定的低电平,而是再高低电平之间变化?

2.   WDI引脚拉低时,1引脚输出,连接到了TI的或门芯片(SN74AHC1G32TDBVRQ1)的输入引脚上,但是此时1引脚电平的低电平无法在0V电位,这可能是什么原因导致的,具体波形如下:

如果要避免出现这个问题,应该如何操作?