制作如下参数的DC-DC升压器选用哪款芯片?
输入电压 3-3.3V 直流
带载输入电流 小于15mA
空载输入电流 小于1mA
输出电压 420V 直流
负载电阻 5-10M欧姆
输出功率 小于1W
输出纹波 不超过1V
整体尺寸 不超过15mm×15mm×10mm
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
制作如下参数的DC-DC升压器选用哪款芯片?
输入电压 3-3.3V 直流
带载输入电流 小于15mA
空载输入电流 小于1mA
输出电压 420V 直流
负载电阻 5-10M欧姆
输出功率 小于1W
输出纹波 不超过1V
整体尺寸 不超过15mm×15mm×10mm
可以考虑tps61085,封装只有3X5mm.拓扑可以采用Fly-back(isolated or Non-isolated)线路. 变压器设计考虑一下安规距离, 15mmx15mm应当没有问题.