This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS748A: 关于Vbias管脚的电压,是否可以随外部供电电池电压变化

Part Number: TPS748A

关于Vbias管脚的电压,是否可以随外部供电电池电压变化,还是需要给该管脚一个恒定的电压供电?

  • 您好,

    Vbias管脚的电压需要高于Vout一定值以确保芯片正常工作。

    Vbias管脚通常需要一个相对稳定的电压。如果Vbias电压降至2.7V以下,可能会导致Vout骤降,影响电路性能‌。

    因此需要为Vbias管脚提供稳定的供电‌。