我使用IIC对76920初始化后读取其单体电压,读回来的数据波动太大,最大有10mv的变化,请问这是什么问题啊?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用IIC对76920初始化后读取其单体电压,读回来的数据波动太大,最大有10mv的变化,请问这是什么问题啊?
你好,Alert下拉电阻接了个1000k的,采集的电压还是不稳定,跟原来一样,变化大的到10mv,我们采用的是MCU配合BQ76920一起使用是的,没有用到BQ78350,你所指的BAT+和BAT-是连接到BQ78350上的吧,
原理图可以看一下么?
电池的负需要有个线直接和采样电阻的一端连上,
我们现在做的是测试板,采样电阻没有加,原理图附上了,你看下有什么问题吗?
Cap1 上要有去耦电容,
Alert上加》500K的下拉电阻
把0ohm电阻直接短路,
你好,谢谢你的回答,我会按你的建议改进的,还有一个问题,就我的图中VC出来的那个电容没接地,看到手册上接了地的,没接会有影响吗?
超过四串以上的,可以考虑BQ34Z100-G1