Other Parts Discussed in Thread: BQ4050
使用芯片bq24610 遇到 IC损坏情况;
应用:使用24v输入供电,电池4s 充电电压16.7V,充电电流2.7A左右,可以正常充电;
遇到的问题:IC会莫名出现不同情况损坏
已经发现的损坏情况 1、充电灯亮 但充电输出只有2.2V 2、18引脚Regn与地短路 无法充电 3、上管Q13会击穿 无法充电
奇怪的是只要一上电能正常充电 整个充电过程不会出现问题,问题都出现在充电开始或者之前,电池插接的时候会有打火现象不知道与这个有没有关系?