This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24070使用起来如此纠结呢?

Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ24070, BQ24072T

首先张贴以前的话题,以便理清思路;

锂电池充电IC的输出电压偏大了

此问题尚无答案
  • 秀才82分

    接续前面的帖子“求推荐锂电池充电IC”,本来想用BQ24070来实现的,但是后端应用的负载(扫网模块)换了,其工作电压在3.6-4.2V,而我选的BQ24070的输出电压为4.4V ,现在应该怎么办呢?4.4V转4.2V?还是换类似得充电IC呢?什么型号更为合适呢?

    要求如下:

    IC的输入电压:5V或者12V

    输出电压:4.2V

    具有动态管理功能,外部输入电源(如AC适配器即充电IC的输入端)在给锂电池充电的同时也可以给后端工作系统供电,锂电池不需充电时只给后端供电;无外部输入电源(AC适配器)时锂电池给后端供电;

    后端负载要求:工作电压3.6-4.2V,电流2A

    谢谢,急需答案!

  • 秀才82分

    必须得换充电IC吗? 研究BQ24070用了好久的时间,图都画完了,实在不想换芯片可有招补救阿?

    这是否解答你的问题? 
    编辑
  • 榜眼21166分

    简单的做法是加二极管去分压,但显然这个功率的损失是非常不划算的,采用线性的方式去分担多余的电压都会造成功率上比较严重的损失。

    “不去努力然后告诉自己我根本不想要”的痛苦,比“拼命努力后失败”的痛苦,要小得多。

    这是否解答你的问题? 
  • 榜眼21166分

    比较好做法是换成BQ24072T这样输出跟随电池电压的充电器。这个是最佳的做法。

    “不去努力然后告诉自己我根本不想要”的痛苦,比“拼命努力后失败”的痛苦,要小得多。

    这是否解答你的问题? 
  • 秀才82分

    请问有这样较小的压降且大电流的二极管吗?肖特基二极管?可否给个具体的型号呢??

    这是否解答你的问题? 
    编辑
    删除
  • 秀才82分

    你好,我看了BQ24072T的资料,其输出电压为V bat+225mv,那么当Vbat=4.2V的时候呢,或者当Vbat+225mv>4.2V时咋办呢?

    谢谢!

    话题继续,纠结如下: 

    1)假如我不计较功耗损失的问题,使用串接二极管分担小部分电压,问题就来了:

    第一:压降小(0.2-0.5V),导通电流为约2A的二极管,选什么二极管呢?不知道肖特基二极管行不行?推荐型号

    第二:找到了相应的二极管后,使用AC供电时Vout=4.4V ,减去个0.3V左右的电压,可以给后端模块供电;

    在无AC,使用锂电池给后端供电时 ,电池与OUT管脚之间会有40-100mV的压降。即锂电池电压为3.7V,那么,此时OUT管脚上的电压最小可能是3.6V

    再加上二极管的压降,肯定会小于3.6V,反而小于后端模块的供电范围了,这种情况与使用AC时矛盾了,如何处理? 

    2)至于你推荐的BQ24072T,其输出电压为Vbat+225mv,那么当Vbat=4.2V的时候呢,或者当Vbat+225mv>4.2V时咋办呢?模块的供电范围为3.6---4.2v ,

    还是我没有看明白BQ24072的用法呢?其跟随电池输出,没有电池时会是什么情况呢?

    3)TI有没有类似功能的4.2V输出的充电IC呢?要大家常用的型号阿?我的设计需求见i上面,IC输出的电压我会直接供给3.6--4.2V的无线模块,同时小压

    差转换为3.3V给一小单片机,请给提供一个好用的解决方案,谢谢!