BQ76920: 无法控制CHG/DSG 引脚,全部Fault 都被置1

Part Number: BQ76920

客户使用BQ76920 时CHG和DSG 引脚无法输出12V,BQ 芯片BAT和REGSRC 供电是正常的12V,REGOUT 也可以量到3.3V.但是把CHG_ON 和DSG_ON 寄存器位设置为1 后,CHG/DSG 引脚没有量到12V 电压。后面发现每次写入CHG_ON 和DSG_ON 寄存器位为1后马上读取发现被置为0。再查看SysStatus 寄存器,发现所有的fault 位都被置为1,对SysStatus 寄存器全写1 清楚故障,再读出来还是1,没有被清除。是不是哪里的设置有问题?不可能所有Fault 都1啊(没有写CHG/DSG 时SysStatus 读出来是0)。

另外一个问题,Alert 引脚不使用时要怎么配置呢?