Part Number: UCC28070A
Other Parts Discussed in Thread: UCC21551-Q1
想咨询一下:
1、2KW的PFC,宽电压AC85-265V输入,用碳化硅的话,碳化硅有什么要求?TI哪个型号合适?(不集成驱动IC)
2、单独的驱动芯片(不要集成碳化硅)有哪些推荐?拉、灌电流要多大?
3、驱动芯片供电电压最少要多少?碳化硅关闭负电压一般多少?完成导通时是不是要15V以上?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: UCC28070A
Other Parts Discussed in Thread: UCC21551-Q1
想咨询一下:
1、2KW的PFC,宽电压AC85-265V输入,用碳化硅的话,碳化硅有什么要求?TI哪个型号合适?(不集成驱动IC)
2、单独的驱动芯片(不要集成碳化硅)有哪些推荐?拉、灌电流要多大?
3、驱动芯片供电电压最少要多少?碳化硅关闭负电压一般多少?完成导通时是不是要15V以上?
您好
请允许我开始回答您的问题:
1、2 KW PFC、宽电压 AC85-265V 输入、碳化硅对碳化硅有何要求? 哪个 TI 型号正确? (没有集成驱动器 IC)-这取决于所使用的 SiC FET、但我们的 HPD 团队提供了许多栅极驱动器来支持 SiC。 例如 UCC21551-Q1、我们刚刚发布了一个具有更宽引脚间隙的新封装、以增加爬电距离和间隙。
2、对单独的驱动芯片(不集成碳化硅)有哪些建议? 拉电流、有多大的灌电流? 我认为这将取决于所使用的 SiC FET
3、驱动芯片的最小电压是多少? 比碳化硅关断的负电压低得多? 您是否希望执行导通? 栅极驱动器需要适当的偏置来支持该功能。 我们的 UCC14xxx 系列具有多个输出选项、这些选项可以采用正输入电压并产生正负电压、从而正确偏置 SiC FET。
4、TI 驱动碳化硅芯片的电压非常低、超过15V 的电源似乎很少。 您是对的。 SiC FET 通常需要更高的电压才能正确驱动。 因此、我们发布了支持 SiC 第 I 代、II 和 III FET 的全新 PWM 控制器系列;即 UCC28C56-9系列。 看起来、应该首先了解您的客户计划使用的 SiC FET、然后与栅极驱动器团队合作、为最终应用选择合适的驱动器。