开关电源的频率是不是越高越好啊?开关频率高,是不是效率也容易做得比较高呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
开关频率不是越高越好。频率越高,电磁元件例如电感会做得比较小一点,但是效率会相对低一点。
对于可以选择频率设置的芯片,一般在500kHz~700左右比较好。
Hi
不能很笼统的这样说,要具体看。
频率设置很高会增加MOS管及驱动的功耗,但是因为会减小电感的感值,那么相应的DCR的也会小一点,损耗也会小一点。
目前你用的是哪一款芯片?
Hi
可以选择LM43602: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm43602.pdf
或者TPS54336A: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54335a.pdf
这2颗芯片的效率都可以做到90%以上, 以TPS54335A为例,它频率可调,你可以用Webench仿真,设置不通的频率,比较其效率。